This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] JFE150:环路分析

Guru**** 2924700 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA202, JFE150EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1416138/jfe150-loop-analysis

器件型号:JFE150
Thread 中讨论的其他器件:OPA202

工具与软件:

我正在学习 slpa018应用手册、我有一些关于文章、

问题1:H

上面的 GM 与频率的曲线看起来像是 TINA 的仿真结果、不是真? 如果是、如何在 TINA 中像这样模拟 GM? 如 I konw 所示,GM 曲线是 FET,在 Virtuoso 或 else 中模拟

图2-5. 环路参数(dB)与频率(Hz)间的关系

问题2:

为什么 A 到 B 的斜率为20dB/解码? 可能是因为从 A 到 B 的频率、RD 和 CD 会形成一个高通滤波器。 电容器 CD 可视为值大于 RD 的电阻器、ID 主要流入 RD 以产生电压(当然是小信号)、CD 的阻抗随频率增加而降低、从而形成 OPA202反相放大器配置。 在高于 B 的频率下、CD 与 RD 相比短路、因此 RD 接地且不产生影响、ID 流经 R1产生 OPA202的输出。 是真的吗?

但为什么 C 的斜率为-20dB/十进制? 我想 R1和 C1可能相互作用一个极点,但1/(2*PI*R1*C1)约为16kHz,事实上,C 频率是2.95kHz,所以我感到困惑。 如何计算点 C 频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:  

    感谢您阅读我的应用手册! 要模拟 GM、您可以使用下面的模拟。 我已经将我的仿真连接到这篇文章的底部。  

    用于仿真 gm 的电路如下所示。 恒流源用于强制实现所需的 Ids 电流。 一个1TF 电容器连接到 JFET 的源极、使得源极在频率下接地。 这可以确保 Vgs 的调制。 鉴于电流源具有理想的无限电阻、我们希望确保在频率下绕过该电阻、以便将源保持在交流接地。 否则、该电路用作源极跟随器。 在漏极处添加一个1TF 电容器、这样在频率上所有交流漏极电流都流经 C3。 增加了一个电流表来测量 gm。 2mA 直流电流流经 RD = 4K。 RD 确保达到所需的 VDS 电压。 可以根据需要调整直流参数、以确定不同的 gm 值。  

    gm 的单位为分贝、因此我转换为 ms。 所示。  

    Unknown 说:
    为什么从 A 到 B 每十进制有20dB? 可能是因为从 A 到 B 的频率、RD 和 CD 会形成一个高通滤波器。 电容器 CD 可视为值大于 RD 的电阻器、ID 主要流入 RD 以产生电压(当然是小信号)、CD 的阻抗随频率增加而降低、从而形成 OPA202反相放大器配置。 在高于 B 的频率下、CD 与 RD 相比短路、因此 RD 接地且不产生影响、ID 流经 R1产生 OPA202的输出。 是真的吗?

    是的、这是正确的。  

    [报价 userid="617006" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1416138/jfe150-loop-analysis ]但为什么 C 有-20 dB/十进制? 我想 R1和 C1可能相互作用一个极点,但1/(2*PI*R1*C1)约为16kHz,事实上,C 频率是2.95kHz,所以我感到困惑。 如何计算点 C 频率?[/报价]

    这有点复杂。 但是、我很欣赏这个问题、因为它使我能够更深入地思考电路。 我只是在看这个,我会尽我最大的努力来解释。 JFET 的输出阻抗在此发挥着作用。 可以根据 IDS 与 VDS 的关系曲线来近似计算 JFET 的 ro。 电路在 IDS 的2mA 处偏置。 这意味着 Vgs 约为-0.7V (请参阅产品数据表中的图6-1)。 观察下面的曲线、我们可以估算曲线的斜率以确定1/ADC ro。 1/V ro 是曲线的斜率。 我们可以翻转斜率计算以确定 ro。   

    ro = 25/(1.6*10^-3)= 15.625k

    我现在可以为电路的 OPA202跨阻部分创建一个简化模型、用于分析复合电路的前馈增益。 I 短接电容器 CD、因为它是10uF、并且短接了我们感兴趣的频率。 正如您提到的、它与 RD 一起形成高通滤波器部分。 您可以将其放入仿真以查看。 下面您可以看到该简化模型提供的转角频率为2.6kHz。 这非常接近我从应用手册的全复合电路获得的2.94kHz 转角频率(参阅下面的)。 确切地说、我们必须确切知道 ro。 小的差异出现了,因为我倒倒在了数字从情节。 我把它说得够近了。  

     e2e.ti.com/.../Understand-upper-corner-frequency-in-A.TSCe2e.ti.com/.../JFE150-gm-_2800_1_2900_-_2800_1_2900_.TSC

    希望这些信息对您有所帮助。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:  

    来跟进我上一篇文章。 为了更精确一些、我应该将 RD 电阻器偏置到12V 电源而不是6。 请参阅下面的修改。 这使简化的跨阻模型更加接近我们的需求。  

     e2e.ti.com/.../8623.Understand-upper-corner-frequency-in-A.TSC

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:  

    为了更加准确(尽管更复杂)、您可以使用我手写的 JFE150EVM 说明中的双端口网络方法。 这些注释是我几年前分析此电路时的第一个开始。 第3页是两个端口的计算结果。 基本上、我将 β 网络分解为悬挂 OPA202源极节点和输出端的等效阻抗、以形成前馈电路。 这仍然不完美、我在仿真中可能忽略了一些细微差别。 这确实使我们非常接近应用手册中 A 曲线的复合电路频率。 我现在得到的是 应用手册中的3kHz、而不是2.94kHz。 可在这篇文章的底部找到 Tina sim。  

    请参阅这些注释中的第3页

    e2e.ti.com/.../Two-Port-Network-_2800_2_2900_.pdf

    单击下图以获得更高的分辨率

    e2e.ti.com/.../Understand-upper-corner-frequency-in-A-Two-Port-Model.TSC

    如果您对我的 Matlab 代码感兴趣、就在这里、可以对其进行调整以适应您使用的任何电路配置。  

    MATLAB 代码:

    S = tf ('S');
    RS1 = 100;
    RS2 = 10;
    Csource = 100*10^(-6);
    Rf = 1000;


    %本部分涉及 Beta 新闻。 如果 Aol 是非常大的、则
    闭环增益%约为1/β
    zs = RS2 + 1/(s*Csource);%此值有效
    %波特(Z)

    Zsprime = RS1*ZS /(RS1 + ZS);

    OneOverBeta =(1+RF/Zsprime)%This is 1/beta fix this is sense it.(OneOverBeta =(1+RF/Zsprime)%This is 1/beta 修复、因此它是有道理的。

    BETA = Zsprime/(Zsprime+RF)

    %ACL = 1/Beta;

    %波特(ACL)

    %这是额外的代码
    %B =(960*(s+100)/(106*(s+9.434))/((960*(s+100))/(106*(s+9.434))+10000);
    %BODE (1/B);
    %This is the end of extra code

    %此部分涉及的是我们将称为 AOL 的增益电路
    %的电路。

    ZC10=1/(s*500E-12);
    R10 = 1E6;
    RD = 4E3;
    ZCD = 1/(s*100E-6);
    ZCG = 1/(s*100E-6);
    GM = 10E-3;
    R1 = Zsprime*RF/(Zsprime+RF);
    R2 = RF + Zsprime;
    RG = 1E6;

    运算放大器周围的反馈分量百分比

    Z10 = ZC10*R10/(ZC10+R10);

    % Rg 与 R1 +1/gm 并联
    R1prime = r1 +1/gm;

    Rin = R1prime * Rg/(R1prime + RG);

    % RD 和 CD 并行

    Zd = RD*ZCD/(RD+ZCD);

    Aol = Rin*ZD/(R1prime *(Rin + ZCG))* Z10/ZCD


    OPT = bodeoptions
    opts.Title.FontSize = 14;
    选项。 频率单位='kHz'
    opts.Title.String ='JFE150EVM 波特图
    选项。 XLIM =([0.001 10E6])
    选项。 Ylim =([0 80])
    BODE (AOL、OPT)
    稍等
    BODE (OneOverBeta、选项)

    稍等
    ACL = Aol/(1+Aol*Beta)
    BODE (ACL、选项)

    稍等


    %h = GCR
    %setoptions (h、'FreqUnits'、'Hz')
    %h.AxsGrid ='开'
    %xlim ([0 10E6])
    %ylim ([0 60])

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Chris、您好!

    我发现了 您提供的电路的一些其他特性。 我不确定它们是否正确。  

    I RESET C1至100pF、1nF、10nF 并找到相应的-3dB 频率为1.08kHz、161.5Hz、24.14Hz。

    如果我使用下面的电路来执行相同的仿真、请 将 C1复位为100pF、1nF、10nF、并发现相应的-3dB 频率为1.59kHz、158.1Hz、15.88Hz。

    我怀疑 OPA202有一个50pF 的输入电容器、该电容器添加到 C1 = 10pF 中形成60pF、并与 R1 = 1MEG 相互作用、从而具有1/(2*PI*60pF*1MEG)= 2.65kHz 极点。 为了遵循该规范、我将 C1复位为50pF、并发现-3dB 频率为1.59kHz。 当 C1为1nF 或更大时、OPA202的输入电容器对-3dB 频率几乎没有影响。 我不知道,如果你不同意的话,我会找你的专家来评论的。

    我想知道的是、是否有方法可以分析电路的-3dB 频率、公式包括 R1、C1、ro、RD 等 实际上、  如果 两个端子的电压 恒定为6V、那么我怀疑 ro 和 RD 是否在-3dB 频率下有不足。  我将在 不同情况下进行仿真。

    我会仔细看你的帖子,并及时咨询你。 我希望这不会打扰您的时间。

    此致、  

    Yang Fan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:  

    该电路非常复杂、有两个环路。 您可以使用无源器件来降低频率转角、但您将无法仅使用无源器件扩展前馈增益曲线中的-3dB 频率。 为了扩展频率、您必须选择一个速度更高的放大器。 我将在下面尝试解释这一推理。  

    在我的应用手册中、我将前馈增益 A 称为前馈增益 A。A 是 JFET 增益与 OPA202的组合。 电路中还有一个环路、我在电路内部没有损坏。 第二个环路仅围绕 OPA202。 下面、我断开了此环路、以演示导致在3kHz 附近出现此转角的原因。 您可以看到 OPA202具有自己的随频率降低的 AOL。 当 AOL 和1/β 相遇时、大约在3kHz 至4kHz 处有一个-3dB 点。 这由 OPA202本身和 OPA202内部的米勒电容控制。 为了扩展频率、可以选择速度更高的运算放大器。  该环路的 β 网络由1M 电阻和10pF 电容构成。 这两个分量在15.9kHz 处形成一个极点、如下面的1/β 曲线所示。 您可以拉入这个角。 没有为 A 曲线中的角提供计算。 不过、我希望这将澄清究竟是什么造成了这一点。  

    这是此分析的 Tina 仿真。  

    e2e.ti.com/.../Second-Loop-Break-Analysis.TSC

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Chris、您好!

    我研究过您的两个端口 network.pdf 和 MATLAB 代码、它的推导过程非常好、而且非常详细。 老实说,我不想了。 我试着 通过几个问题来解释我的困惑。

    您解释了为何 在最后一篇文章中的 C 下方曲线有一个转角、这是围绕 OPA202的环路。 OPA202的 AOL 曲线与 OPA202环路中的1/beta 曲线相集成、最终形成拐角 C

    现在有一个问题,在 opa202的循环中,acl = Aol /(1+Aol*beta )= Vo/VFB/(1+Vo ),如上所示的 ACL 曲线,如果它是正确的,我不能 konw 吗? ACL 是 Vfb 到 Vo 的接近传递函数、因此 ACL = AOL /(1+Aol*beta)=Vo/VFB/(1+Vo) 曲线应与下面电路中的 Vout/VF1相同? 但仿真结果表明、Vout/VF1与 opa202'loop 的 ACL 不同。 出什么问题了吗?

    除了 Aol = Vout/Vfb 在下面的电路中有边角 B、它是用1/(2*pi*RD*cd)计算的、我很好奇的是、我能通过读取 VF1/Vfb (事实上没有)曲线中的转角频率或者其他一些电压传递曲线中的转角频率、因为边角 B 是由 RD 和 CD 构成的、所以我认为它不仅出现在 Aol=Vout/Vfb 中。 您能告诉我它是否 存在吗?

    在您的双端口 network.pdf 中、  将显示详细的推导、其中提供了 VIN 至 vo 传递函数的公式。 相应的电路如下所示。

    Aol = Vo/VIN、β= VfB/Vo、1/β= Vo/VFB、Acl = Aol/(1+Aol*β)= Vo/Vin/(1+VfB/Vo)。 仿真结果与 slpa018.pdf 初始环路分析的图2.5相同、但 差异很小。 此外、MATLAB 代码计算的结果是 AOL、1/beta、acl 等式、它们是 两个端口 network.pdf 的推导结果。 我根据上面的 circuti 修改代码中的参数、下面显示的 MATLAB 代码结果、 AOL 曲线的平坦区域与  上面的结果相同。 但转角频率不同。 我不知道原因。

    清除;
    S = tf ('S');
    RS1 = 280;
    RS2 = 10;
    Csource = 1000*10^(-6);
    RF =10E3;


    %本部分涉及 Beta 新闻。 如果 Aol 是非常大的、则
    闭环增益%约为1/β
    zs = RS2 + 1/(s*Csource);%此值有效
    %波特(Z)

    Zsprime = RS1*ZS /(RS1 + ZS);

    OneOverBeta =(1+RF/Zsprime)%This is 1/beta fix this is sense it.(OneOverBeta =(1+RF/Zsprime)%This is 1/beta 修复、因此它是有道理的。

    BETA = Zsprime/(Zsprime+RF)

    %ACL = 1/Beta;

    %波特(ACL)

    %这是额外的代码
    %B =(960*(s+100)/(106*(s+9.434))/((960*(s+100))/(106*(s+9.434))+10000);
    %BODE (1/B);
    %This is the end of extra code

    %此部分涉及的是我们将称为 AOL 的增益电路
    %的电路。
    R10 = 1E6;
    RD = 4E3;
    CD = 10E-6;
    CG = 10E-6;
    RG = 1E6;
    C10 = 10E-12;
    GM = 15.7E-3;
    ZC10 = 1/(s*c10);
    ZCD = 1/(s*cd);
    ZCG = 1/(s*cg);
    R1 = Zsprime*RF/(Zsprime+RF);
    R2 = RF + Zsprime;


    运算放大器周围的反馈分量百分比

    Z10 = ZC10*R10/(ZC10+R10);

    % Rg 与 R1 +1/gm 并联
    R1prime = r1 +1/gm;

    Rin = R1prime * Rg/(R1prime + RG);

    % RD 和 CD 并行

    Zd = RD*ZCD/(RD+ZCD);

    Aol = Rin*ZD/(R1prime *(Rin + ZCG))* Z10/ZCD


    OPT = bodeoptions
    opts.Title.FontSize = 14;
    选项。 频率单位='kHz'
    opts.Title.String ='JFE150EVM 波特图
    选项。 XLIM =([0.001 10E6])
    选项。 Ylim =([0 120])
    BODE (AOL、OPT)
    稍等
    BODE (OneOverBeta、选项)

    稍等
    ACL = Aol/(1+Aol*Beta)
    BODE (ACL、选项)

    稍等


    %h = GCR
    %setoptions (h、'FreqUnits'、'Hz')
    %h.AxsGrid ='开'
    %xlim ([0 10E6])
    %ylim ([0 60])

    此致、  

    Yang Fan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Chris、您好!

    我想了解电容器发挥什么作用? 似乎它不会影响 opa202环路的稳定性。 如何正确选择它的值?

    此致、  

    Yang Fan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:  

    OPA202周围的电容器当前没有任何作用、因为转角频率位于1/beta 曲线中并且位于米勒电容创建的 OPA202 AOL 转角之后。 我将其放在应用手册中、并将电路的 EVM 用作占位符。 如果我使用高速放大器、则可能需要电容器来实现稳定性。 您可以看到下面我在 EVM 上放置了许多选项。 我当时是并行创建 EVM 和应用手册的时候、这里为我提供了大量选项来修改和进行测量、进而了解电路。  

    下面是指向评估模块的链接:

    https://www.ti.com/tool/JFE150EVM#tech-docs

    这是 EVM 的测量与仿真曲线。  

    我需要一些时间来看看上面的问题。  

    此致、  
    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Chris、您好!

    感谢您的解释、这有助于我了解电路环路。

    此致、  

    Yang Fan