This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA296B-Q1:方框图中显示了输入电阻值

Guru**** 2661475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1418321/ina296b-q1-input-resistance-value-shown-in-the-block-diagram

器件型号:INA296B-Q1

工具与软件:

您好!

INA296x 器件的电阻值(在下图中标记)是多少?

此致、

Devendhiran K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devendhiran、

    这只是一个方框图、电阻随增益的变化而变化。  获得所需结果的最佳方法是使用 IB 与 Vsense 和 IB 与 Vcm 的仿真。  这些也在 SPICE 模型中进行了建模。   

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    感谢您的反馈。

    我使用 INA296B3 SPICE 模型进行了仿真、发现流入 INA296B3 IN+和 IN-引脚的偏置电流与输入引脚上的 VCM 电压不同。

      

    这是 INA296Bx 电流检测放大器的实际行为吗?

    另外、需要在 CSA 的 IN+和 IN-引脚的输入路径上使用1K Ω 串联电阻。 它是否会改变 CSA 的增益或功能? 如果是、是否有评估影响的方法?

    此致、

    Devendhiran K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devendhiran、

    这是器件的 IB、您可以在数据表中看到 IB 与 Vsense 和 IB 与 Vcm 的图。  为了保持更高的精度、我不建议串联大于10Ω。  大多数电流检测放大器都具有该输入偏置电流。  下面是有关影响的视频以及有关估算错误的文章。

    https://www.ti.com/video/6219017476001

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1261093/ina296b4q---gain-error-factor

    此致、

    Javier