This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3302:负电流测量

Guru**** 2579605 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1418879/amc3302-negative-current-measurement

器件型号:AMC3302

工具与软件:

您好、TI 团队:

我们有一个与 AMC3302隔离放大器相关的问题:

1.我们想  用 AMC3302隔离放大器来测量-24VDC@1A 的电流。 AMC3302是否可用于负电压电流检测?

同时、附上暂时的电路供您参考。 我们已将 Vref 连接到 GND。 次级侧/数字电源为3.3VDC。  

此致、

Parth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PARTH:

    是的、这是可以的。