This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA901EVM-CVAL:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: INA901EVM-CVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1403801/ina901evm-cval-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:INA901EVM-CVAL

工具与软件:

你(们)好

请提供 INA901EVM-CVAL 的 CE/EU 符合性声明

该产品带有 CE 标志、我们有库存、我们缺少 CE/EU DOC。

我无法在 T. 我也是网站。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在研究这个问题、当我为您提供答案时、我会回复您。

    谢谢!

    Levi DeVries

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来这个标记被放置在电路板上是错误的。 谢谢你指出这一点,我将采取后续行动,以防止这种情况的未来。 现在请忽略 CE 标志。

    谢谢!

    Levi DeVries

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Levi
    我们不能"忽略" CE 标志。 如果您的回答暗示 T. 我不再打算对此电路板进行 CE 标记、请进一步澄清:

    1 -该产品是否在某种程度上超出 CE 标志要求的范围,因此适合欧盟市场?**

    或者

    2-它在范围内、但由于它不符合 CE 标准、不适合放在欧盟市场上?

    或者

    3 - T. 我继续应用 CE 标志、但绘制并提供强制性 CE/EU DOC。

    **如果产品在一个或多个 CE 指令的范围内,则必须具有 CE 标志才能在欧盟市场上使用。
    RoHS 是 CE 指令之一。 如果产品豁免 RoHS、则 TI 使用哪种豁免?
    如果该产品不能豁免 RoHS 且不应具有 CE 标志、那么我们将明白该主板因此不适合投放到欧盟市场、

    请与您的合规部门一起查看上述内容、然后回复给我。
    提前感谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会在一周内给你一个答案。

    谢谢!

    Levi DeVries

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Levi

    我很抱歉追你,但我没有听到你的回复。 您能否 提供有关此申请的最新情况?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、上周我没有向您反映、请随时在此处查看、我会看到并回复。

    最初发布 INA901EVM-CVAL 的团队认为它无法通过认证、但我查看了 INA901EVM-CVAL、我看不到我们无法生产和发布 DOC 的任何原因、因此我已经开始生产和发布 DOC 的过程。 这可能需要几周时间、但在完成后应该会在网上发布。

    谢谢!

    Levi DeVries

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只想发一条消息、感谢 Levi 为解决此问题提供的帮助。 我们现在已将文档添加到我们的记录中、合规问题已关闭。