This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901AV:基于比较器的 Arinc 429接收器/发送器

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LM311, TLV1814, LM393LV, LM2901, TLV9022, THS6222, THS6232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1415991/lm2901av-comparator-based-arinc-429-reciever-transmitter

器件型号:LM2901AV
主题中讨论的其他器件:LM393LVLM2901、LM311、 TLV9022、TLV1814、 THS6232THS6222

工具与软件:

我目前正在寻找一个基于低成本比较器的简单 ARINC 429差分转 TTL 接收器和发送器。 我在网上找到了一些示例并对其进行了仿真、它们似乎按预期运行。 (Rx: 接收器、TX: 发送器)。 然而、在查看429规格时、表示总线上有20个器件、则发送器可能必须驱动最高 12.5mA。 对于通用比较器 LM2901AVQDRQ1、数据表给出了(图6-20. 输出低电压与输出灌电流之间的关系) 429规格为5V +-0.5V 时12mA 灌电流上超过1V 的输出电压偏移。  

是否应该考虑使用更合适的比较器? 尽管如此、我还没有找到任何低成本比较器能够在总线负载下吸收如此大的电流。  

另一个可行的想法是可能使用 RS485 收发器或 DSL 收发器 进行传输、因为我相信 ARINC 429基于485、并且似乎有很多器件可供选择、但我尚未对此想法多加思考。  

感谢您提供任何建议、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    您能否提供您的电路和预期的电源电压、输入信号范围和速度? 快速看一下这个规格、它看起来有点乱(tri 级-5/0/+5V 信令)。

    12mA 的电流接近 Lm290x 的电流限制。 我们通常推荐8mA 或更低。 大多数比较器不是针对电源设计的。 TLV902x 或 LM393LV 系列非常完善、但最大电压仅为5V

    当您说"DRIVE"时、这是拉出电流还是灌入电流? LM2901是一个集电极开路、只能向 GND 灌入电流。

    您*可能*可以*通过 LM319的 LM311来实现它-作为一个"浮动"输出晶体管,可以操作共集电极或共发射极-从而"上拉"或"下拉"。 但必须确保两个引脚都不会同时导通。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,这是我的第一篇文章,我试图使它看起来整洁,并无意中把链接到我的电路在一小块文本。  

    接收器电路

    发射器电路

    我想为接收器使用3.3V 电源、为变送器使用+-5V 电源。 最快的速度约为12.5kHz 数据速率、我的上升/下降时间不会慢于1.5uS。


    当您说到"drive"时、是拉出电流还是灌入电流?"

    我忽略了这一点、我认为我实际上需要拉取电流、  

    如果更易于查看、我还将附上电路的图片。

    TX

     

    接收

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    纵观您发布的两个电路、似乎仅 TX 电路需要拉电流能力;RX 的信令  似乎仅依赖于比较器的灌电流能力、根据您发送的仿真、该能力似乎在微安范围内。

    正如 Paul 所说、你可以评估  RX 电路的 TLV9022或 LM393LV、因为这些比较器的系列适用于低电压运行。

    就 TX 电路而言、似乎需要具有拉电流和灌电流能力。 这意味着比较器需要具有一个推挽输出。 对于+-10V 电源轨、您可以查看 TLV1814 40V 推挽四路比较器。 然而、正如 Paul 所说的那样、大多数比较器输出级并不用于驱动高电流负载。 从数据表中可以看到、该器件的拉电流和灌电流能力似乎仍会导致12.5mA 处的输出距离电源轨~1V、超出了+-0.5规格。 简言之、12.5mA 驱动器规格从何而来? 我对 ARINC 429规格不是很熟悉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎只有 TX 电路需要拉电流能力

    我同意,我的担心只是与 发送器,我不知道为什么我包括接收器以及回顾.

    简言之、12.5mA 驱动器规格从何而来? 我对 ARINC 429规格不是很熟悉。

    请参考本规范文档第7页的第2.2.4.2节(https://toddheffley.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/07/Arinc429WordList-copy.pdf )
     "接收器总输入电阻(包括 RI、RH 和 RG 的并联影响)最小应为8000欧姆(20个接收器负载下最小为400欧姆)。 "和"差分输入电容 Ci = 50pF (最大值)"


    根据我的理解、20个器件的最大情况下为400 欧姆、因此5V/400欧姆= 12.5mA。 请告诉我,如果我转向了错误的地方。 同样、这是最坏的情况、但从技术角度而言在429规格范围内。  

    我将查看列出的比较器、看看这是否可以让我更接近我的目标。 感谢您的建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    添加更多信息是很好的、因为它可以帮助我们绘制整个系统的图片。

    感谢您分享规格;根据规格、接地的最小输出电阻似乎为400Ω。

    您能否确认这是否符合您对系统行为的期望?

    RX:对于摆幅为+-5V 的差分 ARINC 429、电路会输出将3.3V 摆幅至 GND 的差分 TTL 信号。

    TX:对于摆幅为3.3V 至 GND 的差分 TTL 信号、电路会输出摆幅为+-5V 的差分 ARINC 429。

    此电路是否应该传播"NULL"输入? 正如 Paul 所说的、tri 电平很困难、因为比较器输出是按预期提供的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对系统的描述对于 RX 和 TX 是正确的。 是的、我想在这两行上传播'NULL'状态。 我当时的印象是、我可以切断 电源、但我看到开机时间是200us、太慢了。  我将需要重新评估此结果、因为我认为不存在可在+-5V 电压下运行的 tri 状态缓冲器。  请告诉我您可能提出的建议。

    感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    使用比较器传播"NULL"级将会有一些困难。 如您所述、上电时间太长、比较器在恢复传播非 NULL 电压电平之前将需要花费太长的时间。 除此之外、具有上电复位(POR)功能的推挽比较器将在比较器电源电压低于最小电源电压时、输出被拉至器件的负电源。 这意味着 只要比较器的电源打开和关闭、输出就不一定是 Hi-Z。

    至于我的建议、我不确定这种 tri 电平信号是否可以使用比较器来实现。 我不是 tri 状态缓冲器方面的专家、因此可以再发布一个帖子、从逻辑团队那里获取有关实现此电路的意见可能会有所帮助。

    谢谢!

    HO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 HO、

    我正在做一些更多的阅读,并找到这篇文章  

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1263163/i-need-differential-line-driver-for-arinc-429-output-impedance-must-be-37-4-ohms?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=arinc%2520429#

    我认为   他们提到的 THS6232或 THS6222可满足我的需求。 我会在接口论坛上发帖、确保我的方向正确。 再次感谢您的帮助。  

    Jacob