This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:AMC1200的前端设计。

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200, AMC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1417033/amc1200-front-end-design-of-amc1200

器件型号:AMC1200
主题中讨论的其他器件: AMC3301

工具与软件:

您好!
我正在为 AC220V 设计电源监控器件。 在电压测量器件中、
我需要隔离。 所以、我想使用 AMC1200器件、这是一种用于全差动隔离放大器的器件。
但我不熟悉此 IC、因此我不知道我的设计是否正确。
以下是 AMC1200器件的原理图。
如果您能告诉我它是否正确、我将不胜感激。


谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seogje:

    一般而言、这是正确的、但需要注意的是、所有高侧 VDD1电源都必须以 GND1 (GND2网络)为基准、该 GND1位于电阻分压器的中点。  

    这用于单相还是三相电压测量?  

    为了简化设计、您可以考虑使用 AMC3301等集成了直流/直流转换器的器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 亚历山大
    感谢您的答复。
    我的设计用于单相 AC220V 电压测量。
    我按如下方式更改了原理图。

    我将连接 ACM1200的电源。

    我有两个问题。
    一个是、如果用户在 ACL 和 ACN 线路之间交换、此原理图不受该问题的影响。 另一种情况是 AMC1200的输出移至零点以上。

    我是对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seogje:

    我认为、您的实施是处理 ACL 和 ACN 之间交换的一种明智的方法。 这对于 AMC 是没问题的。 我无法为 U2评论。  

    输出将漂移在零点以上、这是共模输出电压。  

    您还可以通过我从数据表中粘贴的下图查看输入到输出电压的关系。  

    但 VOUTN 不应直接连接到 GND2。 这是一个驱动输出。 如果您不想使用差分输出、请在 VOUTN 和 GND2之间添加一个10k Ω 电阻器。 否则、器件可能会损坏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:
    感谢您的帮助。
    我将实现电路。
    再次感谢。