This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4130:THS4130 VICM 随 Vcc 而变化?

Guru**** 2579255 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4130, THS2630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1419136/ths4130-ths4130-vicm-vary-with-vcc

器件型号:THS4130
主题中讨论的其他器件: THS2630

工具与软件:

在 THS4130数据表中、VICM 在 Vcc=±5V 时是-4V 至4.5V 的典型值、因此如果我们更改 Vcc=±10V、VICM 值将会放大或仍将是-4V 至4.5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    致君、您好!

    您可以预计输入共模电压和输出电压摆幅规格取决于电源电压。  晶体管上所需的压降迫使放大器需要与每个电源轨保持一定的距离或余量。 对于 VICM、在较高的电源(例如您的+/- 10V)下、每个电源轨的输入余量电压将在+/- 5V 之间增加一位。  预期输入共模摆幅约为-8.75V 到9.25V、便于进行粗略估算。  

    我们还有 THS2630、这是一种具有更高电源电压和改进输出摆幅规格的新器件。  

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Alec、 -8.75V 至9.25V 将符合规范。