This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2863:OPA2863上的辐射噪声问题:性能比 LMH6643差

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6643, OPA2863

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1418937/opa2863-radiation-noise-issue-on-opa2863-poor-performance-than-lmh6643

器件型号:OPA2863
主题中讨论的其他器件:LMH6643

工具与软件:

您好、先生、

 我的客户使用 OPA2863更换 LMH6643一年。 有关该电路的应用是4级反相放大器应用(使用2个 OPA2863)。 第一个输入信号可能是0.2mV、300kHz。 使用 OPA2863机器可让客户获得约100%的故障率、但如果他们在第一级和第二级至少使用1个 LMH6643、则可通过产品测试。

C2为 OP2输入、C3为 OP3输入、而 C4为 OP4输出。 无法测量 OP1输入信号、C1是传感器 TX 的测试图形信号。

合格条件:我们可以在 OP2输入端获得大约20mV 的信号。 OP1输入可能为0.2mV

2.正常条件:无信号被触发

3.移动到一个靠近 AC 开关装置的地方。 正常条件波形变得不稳定。

4.使用 OPA / LMH 的电路板波形

   

5.客户已经用屏蔽覆盖了他们的 OP。

   

6、如果客户将板移出开关设备(通过 插在同一电源插座上的延长线连接电源),可能3米距离,故障情况将得到修复。

7.客户在外部实验室测试辐射性能。使用 OPA2863的电路板在200MHz~1GHz 时会出现问题、但使用 LMH 的电路板仅在900m~1GHz 时出现故障。

客户想知道

A.是否有任何规格? 我们可以在数据表中查看 OP 的无线电 SNR?

b.客户如何改进其电路板设计、以防止除屏蔽箱之外的无线电噪声?

C.为什么 LMH6643的辐射噪声抑制性能优于 OPA2863? 是否有任何其他性能良好的较新器件可替代 OPA2863?

请对条件和建议发表意见、但使用 LMH6643除外(客户希望拥有2个有关 OP 的源)。

谢谢。此致、

Gary Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

     A)我们通常不测试此问题;一个有此问题、但另一个没有、这是不常见的。

     b)图像中所示的屏蔽是否解决了 OPA2863的问题? 如果没有、将电路板放置在屏蔽盒中以覆盖整个电路板是否可以解决该问题?  

     c)客户是将两个级从 LMH6643更改为 OPA2863、还是仅一个级? 是两个阶段还是仅一个阶段的问题、如果是、是哪一个阶段? 客户能否和我们分享一下原理图?  

      此外、当客户提到 OPA2863在200MHz 频率为1GHz 时存在此问题、但 LMH6643在900MHz 频率为1GHz 时会出现故障时、是否可以进行解释。 这是否意味着这两个器件都存在此问题、但在低至200MHz 的较低频率下可以看到 OPA2863、而 LMH6643在900MHz 至1GHz 下可以看到并可以被滤除?

    谢谢!
    SIMA