This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA745A:GUI 软件出现错误

Guru**** 2379530 points
Other Parts Discussed in Thread: INA745A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1417340/ina745a-errors-with-gui-software

器件型号:INA745A

工具与软件:

确实在尝试评估 INA745A。 有多个问题、可能相关、也可能是分开的。

硬件设置是将 TI SCB 连接到 INA745A EVB (在 PCBA 上标记 SENS108_001、在到达时的静态包上标记 SENS109E1)。

使用 Windows 11。 按照 INA740-INA741EVM、INA745-INA746EVM、INA780-INA781EVM 用户指南(修订版 A)(TI.com)第4页的说明

已下载并安装 PAMB 驱动程序。 SCB 器件插入时会显示在设备管理器中、但它是"Tiva 器件固件更新"。

我下载并安装了 GUI、作为其中的一部分、它提供了安装 GC 运行时的功能、我就是这样做的。

现在、当我运行 GUI 时、会显示"No SCB controller detected (未检测到 SCB 控制器)"。 我清除此错误、然后单击"File -> Program Device"(文件->编程器件)。 该操作失败并显示一条错误消息、然后重新启动 GUI。

GUI 重新启动时、会显示 GC Runtime Installation Error。

GUI 安装在 gcruntime.v12文件夹下。

我已经尝试了一切我能想到的东西来克服这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    我很抱歉看到这种情况。 我们将弄清这个问题。

    下载至 GUI 后、您是否曾通过任何机会右键点击.exe 并选择"以管理员身份运行"?

    如果没有、您能否卸载软件并使用"以管理员身份运行"设置重新运行可执行文件?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我以管理员的身份运行了应用程序、它正在执行与之前相同的操作、相同的错误消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tom、

    我在研究这个。

    此致!

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tom、

    我看到您说您以管理员身份运行了该应用、但您是否安装了 GUI 可执行文件(.exe)并显示"Run as administrator"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这对我来说没有意义、因为 Windows 已经将安装程序提升为管理员。 但是、我将卸载并以管理员身份重新安装它、看看这样是否有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tom、  

    我同意这是一个愚蠢的区别,但它可以解决这个问题,所以它是值得一试.

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我完全卸载了应用程序和框架、然后以管理员身份运行安装程序。 以管理员身份正常运行时会出现相同的错误消息。 错误消息是未检测到 SCB 控制器。 已尝试 File > Program Device (文件>编程器件)、但此操作也失败。 同时收到一条错误消息 TICloudAgent Config Error: Cloud Agent not available (TICloudAgent 配置错误:云代理不可用)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tom、

    请按照 Mitch 在本文中提供的说明进行操作。 您可能需要手动关联 boot.inf 驱动程序。 还要确保所有 USB 端口未使用。

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1394766/ina226evm-unrecognized-evm

    此致、

    Peter