This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA138:250Vdc 备用电池系统监控

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: INA138, TMCS1123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1417962/ina138-250vdc-back-up-battery-system-monitoring

器件型号:INA138
Thread 中讨论的其他器件: TMCS1123

工具与软件:

在我的应用中、我要通过分流器测量备用电池系统高侧(250Vdc)的电流。 我正在使用 Phoenix Contact 的 DIN 导轨安装信号调节器与我的计算机端隔离。 我的问题非常简单:我是否需要选择一个隔离器、该隔离器的隔离额定值(Vrms)只需要处理1)很小的 mV 差分电压或2)从电池系统高侧到隔离器的两个输入端子的高共模电压?

 

这里的工程师不是经验丰富、因此我可以像五年级学生一样随意解释  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    我很快就会回复。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间、欢迎来到论坛。

    我承认、如果问题中的隔离器和信号条件不同、我并不完全遵循。

    信号调节器可提供固有的隔离。 那么、这就是我的第一个问题:信号调节器的隔离等级是多少?

    但是、如果调节器输出双极电压信号(例如、-10V 至+10V)、那么您可能需要在计算机之前隔离或对该电压进行电平转换。 这是我的第二个问题:调节器的输出信号是什么? 您计划如何将其数字化以用于您的计算机收集?  

    INA138是单极电流感应放大器、因此任何经调节的信号也应为单极(例如、0V 至10V)。

    利用我的四级信号调节器专业知识、我们假设使用额定电压大于信号调节器的电压输出范围的 ADC 就足够了。 然后、您可以使用任何标准的主机处理器来读取 ADC 并向计算机终端提供反馈。 或者、或许还有相对便宜的隔离器能够将10V 信号电平转换为更常见的3.3V 满量程 ADC。 您可以将该隔离器与仅使用 衰减运算放大器电路或由信号调节器提供的+/-10V 电源轨供电的差分放大器进行比较

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "那么、这将是我的第一个问题:信号调节器的隔离等级是多少?"  好问题... 我本应该澄清这一点。 隔离器和信号调节器是相同的。 它用于调节和隔离。 信号调节器是 Phoenix Contact 2811284。 数据表指定了300Vrms 的隔离额定值。 它提供了额外的250V 交流/直流隔离额定值。 不确定有什么区别。 这就是我的主要问题/问题:信号调节器只是从分流器的输入端子上读取微小的 mV 信号、对吗? 或者来自电池的250V 共模电压也会对隔离器施加压力吗? 基本上只想知道250V 是否是一个因素。 如果是、我可能需要重新考虑我选择的信号调节器、因为250V 电压将接近超过信号调节器的隔离额定值。

    "这是我的第二个问题:调节器的输出信号是什么?"  输出信号可通过 DIP 开关配置为多组不同的标准电流和电压信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kevin:

    我不知道信号调节器读数是什么、因为我没有原理图信息、但如果输入读取的是共模为250V 的浮动差分电压、那么条件应该具有一定程度的隔离。 无论差分电压是否小、输入电压相对于信号调节器接地的值都是如此。

    300Vrms 看起来几乎与电池电压接近、尽管我不熟悉这些绝缘标准。

    我不确定 INA138的安装方式、但如果仅针对电池电流使用信号调节器、您可以使用 TMCS1123或 AMC1201等隔离式电流传感器。

    此致、

    Peter