This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:澄清了所有比较器的输入共模电压范围和量的含义

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393, LM339, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1418624/lm393-clarifying-the-meaning-of-input-common-mode-voltage-range-for-all-comparators

器件型号:LM393
主题中讨论的其他器件: LM339LM358

工具与软件:

SST114技术文章| TI.com 建议、比较器的共模电压范围(CMVR)规格可指示输入电压可能超过的电压范围。 这 意味着、只要其中一个输入电压保持在 CMVR 范围内、共模电压相关问题就不会导致元件损坏。 这与 LM393数据表中的内容相符 (请参阅第6.7节注释(1)、其说明了只要一个输入在 CMVR 范围内、您就可以安全地使用一个超出范围的输入)。

然而、 该条在结论中继续指出:" 1个 或者数据表规格之外的两个输入都违反了 V_CM"、这似乎与数据表本身的脚注相矛盾。 此外、 这里讨论的第一个答案表明、要"真正"遵守 CMVR 等级、您需要将两个输入都保持在 CMVR 范围内。 但是、该回复还表明您不需要对"大多数"比较器执行此操作、并且这些比较器可以在 CMVR 外部有一个输入杂散。

这里会造成混淆:CMVR 是指示电压交叉的可接受值范围(即允许一个输入超出该范围)、还是它对 两个输入端施加严格的电压范围?

或者、如果 CMVR 的含义因比较器而异、该如何区分它们?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM393应用设计指南的第5.5节 指出:

    共模电压范围和输入电压范围这两个术语往往可以互换使用、但在讨论比较器时有一个重要差异。 共模电压(CMVR 或 CMR)的通用定义是反相(-IN)和同相(+IN)输入电压的平均值。 这个定义对于运算放大器(由于负反馈、输入彼此之间保持小于1毫伏)来说是可以接受的、但比较器输入很少保持相同的电位、并且在正常运行情况下可以看到几伏的差分电压。 如果使用平均值、可能会出现一个输入电压略微超出输入范围规格的情况、并且两个输入的平均值仍然位于输入范围内、即使一个输入超出输入范围也是如此。 平均值给人一种符合输入电压范围要求的假象。

    LM393是个例外;即使有一个输入超出有效范围、它也可以工作(时序降级)。 但大多数其他比较器不是这种情况。

    对于比较器来说、不应该使用术语"共模";实际上、CMVR 只是指 VR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您为我省了一些打字费、Clemens!

    不要假设只要一个输入在范围内、比较器就可以工作。 这是 LM339系列的独特文档记录"特性"。

    LM339系列应用手册的第5.4和5.7节涵盖了所有这些内容:

     用于 LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南

    另请参阅比较器输入类型应用手册:

     https://www.ti.com/lit/pdf/snoaa91

    对于最新器件、我们在"应用"部分文本的"特性说明"中提到了输入的任何特殊行为。 请注意、应用部分被视为"典型"且不保证会出现任何行为。 因此、在"特性"区域中操作将由您自行承担风险。

    但对于 LM393系列、TI 将*始终*建议在建议的工作范围内工作、即每个输入端 Vcc-2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 那么、比较器和运算放大器的 CMVR 实际上是任一输入引脚上允许的输入电压范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本文档提供了一些有用的背景、谢谢 Paul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    有。 那么应该考虑每个输入的输入电压范围。

    主要区别在于比较器往往具有更宽的输入电压范围。 运算放大器在反馈下运行、可在运行时将输入保持在几乎相等的电压("虚拟接地")。 所以对于运算放大器、假定两个输入上的输入范围相同。

    但必须根据输入来查看比较器输入、因为输入电压的变化范围可能很大。

    LM358运算放大器有类似的应用手册。

     LM324和 LM358器件应用设计指南(修订版 B)