This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1350:应用问题。

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1350, AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1419173/amc1350-application-issues

器件型号:AMC1350
主题中讨论的其他器件: AMC3330

工具与软件:

大家好、团队成员:

请帮助分析使用 AMC1350对三相交流电压进行采样时的输出电压失真问题。
原始输入电压和电源电压经过测试发现正常。
注意:将2个 AMC1350初级侧拆分为两个电源后、输出波形正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    在使用单电源且输入不以接地为基准的情况下、输入信号的摆幅超出共模输入电压范围。  

    客户可以考虑使用具有集成直流/直流转换器的 AMC3330来简化设计。