This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311-Q1:AMC1311-Q1 OUTP 和 OUTN 引脚电压计算公式

Guru**** 2579945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1419383/amc1311-q1-amc1311-q1-outp-and-outn-pin-voltage-calculation-formula

器件型号:AMC1311-Q1

工具与软件:

嗨、团队成员、 下面的原理图中提到的计算 OUTP 和 OUTN 引脚处电压所需的公式。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两个引脚形成差分输出、即它们的差值(OUTP−OUTN)表示该值。  有关详细信息、请参阅数据表的第7.3.3节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens、感谢您的回答。 有没有任何公式可用于计算每个引脚上的单独电压。 这只是为了我的理解  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VOUTP = VCM + VIN/2
    VOUTN = VCM −VIN/2