This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA593:模拟电源崩溃期间的启用/禁用功能行为。

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA593

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1420202/opa593-behaviour-of-enable-disable-function-during-analog-supplies-collapse

器件型号:OPA593

工具与软件:

我正在考虑当系统断电且电源轨崩溃时会发生什么情况。  发生这种情况时、我不需要任何输出电压。

我打算使用功率监测器检测电源故障、并使用 PGOOD 输出来启用 OPA593。 因此、如果电源超出规格、OPA593输出将被禁用。

那么、如果使能引脚(12)相对于使能公共端(引脚1)保持低电平、当 V+(引脚10)和 V-(引脚6)电源崩溃时、输出的行为是怎样的?

如果我将 ENABLE 保持为低电平、那么无论 V+和 V-上的电压如何 、输出是否可以保证关闭?

或者、如果 V+和 V-超出规格、"启用/禁用"的操作是不确定的吗?

对称和非对称崩溃是这样吗?

谢谢

Andy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    Unknown 说:
    对称和非对称折叠是否正确?

    是的、您可以使用对称或非对称电源轨为 OPA593供电。

    如果我将 ENABLE 保持在低电平、那么无论 V+和 V-上的电压如何、输出是否保证为关闭 ?

    OPA593驱动什么? 以下是 OPA593中启用/禁用事件的典型时序。 所有逻辑控制信号都以 E/D_COM 为基准。 如果 E/D_COM 配置为 GND、则更容易跟踪逻辑控制电压。  

    如果 E/D 引脚被禁用、OPA593将处于高输出阻抗级。 因此、您可以将该特性用于输出。  

    [报价 userid="414305" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1420202/opa593-behavior-of-enable-disable-function-during-analogue-supplies-collapse 这样、如果使能引脚(12)相对于使能通用引脚(引脚1)保持低电平、当 V+(引脚10)和 V-(引脚6)电源崩溃时、输出的行为是什么?

    OPA593的电源轨不会崩溃、仍将保持连接到引脚的电压。 但是、OPA593放大器的输出将为"开/关"、具体取决于 E/D 引脚逻辑状态。 除非您必须设计配置 OPA593的电压电源轨或对其进行编程、否则无法断开电源轨。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时回复、Raymond。

    我想有一个轻微的误解,所以让我看看我是否能更简明扼要地解释...

    首先、系统正常运行、V+和 V-处于+/-15V、并且启用放大器输出。

    现在、系统电源已关闭。

    /-15V 电压轨开始下降电压。 (这就是我所说的铁路崩溃)

    这不是马上降为零。 需要时间...

    电源轨监控器 IC 检测到+/-15V 电源超出规格、因此它会从使能引脚移除电压、从而禁用输出。

    电源可能需要20ms 至2000ms 才能一直衰减至0V。  

    正负不能以相同的速率下降。 (这就是我所说的非对称)

    有时、V+和/或 V-将小于数据表中表6.3给出的最小工作电压(+/-4V)。

    当 V+和 V-低于最小规格时、如果 ENABLE 为低电平、放大器输出端是否存在出现电压/电流的风险...?

    谢谢

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    [报价 userid="414305" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1420202/opa593-behavior-of-enable-disable-function-during-analogue-supplies-collapse/5441530 #5441530"]当 V+和 V-低于最低规格时、当使能信号低电平时、放大器的输出端是否存在任何出现电压/电流的风险...?

    如果 OPA593在建议条件下运行、则该器件将按预期运行、因为它在运算放大器线性范围内运行。  

    我担心、如果 OPA593在非线性范围内运行(其中(V+- V-)< 8VDC)、输出可能不会出现您想要的行为。 此外、E/D_COM 是基准 GND 可能不是个好主意。 我建议在这种情况下连接 E/D_COM = V-或 Vee。  

    在上述非线性运行条件下、我不知道 OPA593的行为会是什么。 您必须四处走动、看看这些行为是否会满足您的断电要求。  我不相信任何一批运算放大器都会出现一致的行为。 如果您处理的是特定的运算放大器、那么处理输出行为可能会更容易。 当(V+- V-)< 8Vdc 时、我将不依赖典型数据表行为来推导运算放大器中的非线性行为。  

    此致!

    Raymond