This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9004:TLV9004

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9004, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1419934/tlv9004-tlv9004

器件型号:TLV9004
Thread 中讨论的其他器件: LM7705

工具与软件:

您好!

我正在寻找3.5V-5V 输出电压范围的输出电流图、我在其中分别使用5V 和 GND 的 V+和 V-。  

其中一种情况是、我将在 TLV9004运算放大器的输入端施加几 mV (4mV-90mV)、而另一种情况是几 V (小于5V)。

您能否 分享一个类似于下面内容的图、其中3.5V-5V 输出范围的输出电流可能以 uA/mA 为单位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他图形不存在。 在3.5V 时、驱动强度将会更低。

    所需的负载是多少? "低于5V"要少多少?

    对于在 GND 附近的电压下出现的明显负载(大于几 µA)、请考虑添加 LM7705。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

     负载为170K Ω、具有2.5V 至5V 的运算放大器输出范围。  运算放大器是否能够在5V 输出时提供超过29uA 的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据该图估算、在最高温度下、斜率约为1V / 10 mA = 100 Ω。因此 最小输出电压约为29 µA× 100 Ω = 2.9mV。 该值高于4mV 减去最坏情况下的失调电压、因此输出可能会饱和。 (在25 °C 下、您可以获得大约1.5mV、这个值更好、但所有这些都是典型值。)

    对于这种低输出电压、您真的应该使用 LM7705。 (如果其他器件可以处理它、这也将允许您降低到0mV。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用的设计是它提供5V 输出、连接到它的负载希望消耗的电流超过29uA。 参考上图、可以看出在+/-2.75V 饱和电压下、随着输出电压接近2.75V、可接受的输出电流只有几 uA。  

    对于如此低的输出电压、您真的应该使用 LM7705。 (如果其他器件可以处理、这也将允许您降低到0mV。)

    在这里、我想您指的是以 mV 为单位的输出电压。  

    我的要求是在5V 输出以及+5V 和0V 饱和电压时的电流可用性。  

    如果我在这里遗漏了什么内容、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果电流不会过大、MOSFET 的行为与电阻器类似。 当电流为0A 时、压降为0V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、根据您的回答、25°C 温度下的运算放大器 TLV9004不适合在5V 输出下提供超过29uA 的负载电流、也不适合在2.5V 输出下提供超过10mA 的负载电流。 我必须 在负载处添加缓冲电路。

    我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Purva:  

    Clemens 正确描述了运算放大器架构。  

    如果您需要输出一直摆动到轨上、则需要使用 LM7705等。  

    输出是否真的需要为5V? 距离电源轨几 mV 是可以接受的吗?  

    请记住、运算放大器具有较小的 Rds-on、它会防止输出一直摆动到 V+或 V-。 该电阻会在放大器的输出级中引起压降。

    我可以在25°C 下表征几个器件、以在 TLV900x 上显示这种行为。

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    我知道运算放大器输出级会引入小压降、我正在寻找5V 饱和电压下运算放大器输出电流限制与输出电压(2.5V-4.9V)之间的关系图。 但数据似乎不可用。

    [报价 userid="625296" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1419934/tlv9004-tlv9004/5441037 #5441037"]

    好的、根据您的回答、25°C 温度下的运算放大器 TLV9004不适合在5V 输出下提供超过29uA 的负载电流、也不适合在2.5V 输出下提供超过10mA 的负载电流。 我必须 在负载处添加缓冲电路。

    我的理解是否正确?

    [报价]

    我的上述理解是否正确? 我需要以 uA/mA 为单位的负载电流、我正在等待 TI 的确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、OPA 无法在电源为5V 的29uA 下输出5.0000000V、因为对于任何实际器件来说都是无法实现的。

    我采用了室温数据、以便更好地显示轻负载电流下器件的爪形曲线:

    请注意、我们不保证在如此靠近电源轨的情况下实现任何形式的性能、但在室温下和~29uA 的输出电流时、我看到相对于电源轨大约650uV 的输出摆幅。

    总之、如果您可以接受接近5V 的输出摆幅(室温下的平均输出摆幅大约为4.9993V)、那么此器件将适合您。 从我的图表中可以看出、10mA 的2.5V 输出对该器件没有问题。  

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致!

    Jacob