This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA548:用于放大焦耳发热应用中电流的运算放大器

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1420147/opa548-opamp-to-amplify-current-for-joule-heating-application

器件型号:OPA548

工具与软件:

尊敬的专家:

客户正在寻求能够根据此配置将0.43V (<0.5A)信号升至2A 电流的解决方案、以用于其焦耳加热应用:

光纤是电阻约为3欧姆的铜线圈、因此需要2A 电流才能快速响应。

您是否认为 OPA548可以成为此解决方案的一部分? 如果没有、有什么解决方案可以提供?

谢谢你。

此致、
阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:

    [quote userid="487726" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1420147/opa548-opamp-to-amplify-current-for-joule-heating-application 光纤是一个电阻约为3欧姆的铜线圈、因此需要2A 才能快速响应。

    是的、OPA548能够连续驱动2A。  

    要在3 Ω 加热器上提供2A 电流、需要在输出端提供6V 直流电压。 假设这是同相输入、以下电路应该可以工作。 请确保尽可能降低 Vcc、例如6Vdc +余量+设计裕度、大约为10V-11Vdc。 Vcc 越高、OPA548会产生更多的热耗散。  

    e2e.ti.com/.../OPA548-Driving-3ohm-heater-10012024.TSC

    您需要具有较大尺寸的散热器和/或冷却风扇、以便在 OPA548上散热大约10W。  

    请注意 SOA 运行图。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond