This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL074:必要情報依頼【希望回答期限10 μ 8まで】μ A

Guru**** 2514195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1419983/tl074-10-8

器件型号:TL074

工具与软件:

TL074IDRの下記項目に関して、ご教示お願いいたします。μ A

・電極めっき厚 μ A

・リフロー鉛フリー対応水準例)4A

・洗浄可否 μ A

1.テルペン洗浄+純水リンス の可否 μ A
  2.テルペン洗浄+IPAリンス の可否 μ A
  3.準水系洗浄+純水リンス  の可否

お忙しいところ恐縮ですが、10/8(火)までにご回答いただきたく。

よろしくお願いいたします。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎来到英文 TI e2e 论坛。

    请以英语发布您的问题。