This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:THS3491IDDAR

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3491, PSPICE-FOR-TI, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1420130/ths3491-ths3491iddar

器件型号:THS3491
Thread 中讨论的其他器件: PSPICE-FOR-TITINA-TI

工具与软件:

我无法找到此部件 THS3491IDDAR 的 LT SPICE 模型。 我  为此使用了 PSPICE 模型。 我害怕使用试用版、我必须知道试用版会持续多久?   
或者、如果可能、请为我提供更好的解决方案。 甚至 TINA 模型也可以正常工作。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed:

    我们在 THS3491产品页面的"设计和开发"选项卡下提供了 PSPICE 和 TINA 模型。  您可以下载 TINA-TI 或 PSPICE-FOR-TI。  在 TI 许可证下、两个仿真器均可免费使用;PSPICE-FOR-TI 许可证包括设计库中已有的 TI 模型的更新版本。

    TI 模型专为 PSPICE 和 TINA 而设计。  在这些仿真器之外使用 TI 模型时、请务必确保模型的行为、收敛和仿真器错误不会错误地表示设备。

    此致!

    ALEC