This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA296B-Q1:INA296B4Q -增益误差因子

Guru**** 2567445 points
Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1419613/ina296b-q1-ina296b4q---gain-error-factor

Thread 中讨论的其他器件:INA240

工具与软件:

您好!

根据 e2e 论坛中针对查询的反馈"INA296B4Q-增益误差因子"、

  • 为计算外部串联滤波电阻器(Rs)用例的增益误差因子、建议使用以下公式。

    

  • 此处提到的公式适用于 INA240器件

  • 对于 INA296器件、需要将3000替换为3250。

您能否提供有关为 INA296器件估算值 I、e、3250的参数的更多详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devendhiran、

    这与输入阻抗有关、或者 INA296与 INA240不同。  这只是一个估算值、我们通常建议输入端小于10Ω。  该值将随着输入阻抗值可能因器件而异而变化。

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    感谢您的反馈。

    相对于 INA296Bx 器件的输入偏置电流、输入阻抗约为28.5K 欧姆(对于 Vcm=1V)到3.14兆欧姆(对于 Vcm=110V)范围。

    在这种条件下、我们如何将3250欧姆视为 INA296 CSA 的输入阻抗近似值。

    您能否就这一价值确定提供更多的见解?

    此致、

    Devendhiran K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devendhiran、

    我不会考虑输入阻抗、而是考虑独立于 VCM 范围所需的电流。  我之前在另一个 主题中分享的视频中对此进行了解释:  https://www.ti.com/video/6219017476001。  这涵盖了 VCM IB 和 VSENSE IB。  增益误差受 IB 与 Vsense 的影响、这就是3250Ω 的来源、而不是您在上面查看的 VCM 阻抗。

    IB 与 Vcm 对于 INA296、您可以看到 IB 不随 VCM 而变化。  因此、这是 IB 源、它实际上并不是相对于 VCM 的阻抗、因为它不会随 VCM 变化。

    对于 IB 与 Vsense、您可以看到 IB 确实会随 Vsense 的变化而变化、然后您可以将这视为差分阻抗。  在 Vsense = 0时、一个引脚确实有更大的电流。  该参数非常小、因为它在图中看起来不像。