This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA296A-Q1:最大电流为100A、持续10秒

Guru**** 2384370 points
Other Parts Discussed in Thread: INA229
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1419209/ina296a-q1-maximum-current-is-100a-for-10-seconds

器件型号:INA296A-Q1
Thread 中讨论的其他器件:INA229

工具与软件:

我想申请对电路设计进行审核。

通过 INA296A2QDDFRQ1读取电流值并通过 TLV9024QDYYRQ1对其进行比较之后。

输出值通过 SN74AHC1G08QDBVRQ1进行控制。

放电高达100A、持续10秒

因此、在这种情况下、TLV9024QDYYRQ1的输出值为4.5V。

在这种情况下、您需要将电压与 TLV9024QDYYRQ1的引脚11进行比较。

保持100A 电流10秒、在10秒时、TLV9024QDYYRQ1的13引脚输出应为0V。

因此、TLV9024QDYYRQ1的10PIN 必须保持10秒。 请提供有关此部分的指导。


除了上述信息外、请查看其余电路图。

(VCC:VCC 负载至400mA)
分流电阻值为1m Ω。 /  

电压在56Ve2e.ti.com/.../ti_5F00_FINAL.pdf 以下 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jugn、您好!

    器件 I 可以帮助您解决 INA296原理图问题。  对于比较器和延迟、您只需添加一个 RC 滤波器、如后置:  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1018712/lm393-comparator-rc-delay-circuit

    另一种选择是使用 INA229、并跟踪 INA229中的电荷。  您可以将警报功能设置为100A、然后重置充电寄存器。  您将需要进行一些转换、并需要继续监控 CHARGE 寄存器 并在10s 时等待100A。   

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 TLV9024QDYYRQ1的引脚10上
    
    施加了200K 和10uF 的电容。
    
    
    在本例中、5 τ 为10秒。  

    换句话说、当它达到100A 时、它变为4.5V。
    
    在10秒的延迟下施加了200k 和10uF 的电容 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jugn、您好!

    看起来是正确的。  请记住、此时间将根据您的起点而变化。


    此致、

    Javier