This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4552:THS4552

Guru**** 2518210 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4552, LMH5485-SEP, LMH5485-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1419693/ths4552-ths4552

器件型号:THS4552
主题中讨论的其他器件: LMH5485-SEPLMH5485-SP

工具与软件:

我们正在研究一款使用 THS4552的 COTS 产品。  该产品将用于近地轨道(LEO)。  TI 不认定 THS4552符合航天标准。   THS4552是否 类似于符合航天标准的器件?  如果是、我会考虑测量 THS4552的辐射耐受性。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rich:

     正确、THS4552是目录、不符合空间要求。 您是否需要双通道 FDA?  

      我们最近通过了航天认证的 LMH5485-SP 和 LMH5485-SEP (增强型航天级)。 从我们符合航天标准的全差分放大器产品系列中、此器件与 THS4552最相似。

    SEP 额定值更适合近地轨道应用、并且与全航天额定值相比成本得到了优化。 这篇技术文章介绍了我们的航天增强型产品如何用于 LEO 应用。  

    www.ti.com/.../sszt065a.pdf

    谢谢!

    SIMA