请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA700 工具与软件:
大家好!
多年来、我们团队一直广泛使用带有外部分流电阻器的 INA226s、现在我们计划在我们即将开展的项目中迁移到 INA700。
我们要关注的是 ina700能否准确测量低于1A 的电流、在来自 ina700数据表的下图中、缺少低于1A 的增益误差。
您能否向我们提供0-1A 之间电流(步长为50mA)的测试数据及其相关的增益误差。 非常感谢您及时的反馈。