This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS2630:IC 过热

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: THS2630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1418893/ths2630-ic-over-heat

器件型号:THS2630

工具与软件:

您好!

我将使用三个 THS2630 IC 将信号转换为差动电压、然后将其发送到 ADC。

我的 Vcom 设置为2.048V、电源输入为±14V。

在测试期间、将 VOUT (引脚5)和 VOUT +(引脚4)的测量值均接地。

上电后、我注意到与不带 THS2630的 PCB (0.04A)相比、我的电源的电流消耗较高(0.14A)。 ~、IC 表面的温度非常高、约为60 μ V 70°C。

使用万用表检查 IC 每个引脚上的二极管电压、我发现 VOUT 只有0.4V、而其余的 I/O 引脚都高于1V。

此 IC 的这种行为是否正常?

根据数据表、静态电流应最大为13.2mA。

我已经附上了 THS2630部分的电气原理图。

如果您能提供任何建议、我将不胜感激。 谢谢!

Adam Shiau

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    为了进行初步快速研究:您是否可以增大电路中的 Rf 和 Rg 值?  100欧姆的 RF 值非常低、这可能会增加您的电流消耗。

    您能否在 FDA 电源上使用电流表来查看 THS2630的 Iq 是否为13.2mA 的预期值?

    第8.1.2节讨论了驱动容性负载;您可能需要使用小于499欧姆的更小输出电阻器来驱动电容器。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    我在 TINA 中为该简单电路运行了仿真、下面是我的计算结果。

    在本例中、我使用了三个 THS2630放大器、其中 Rg = 499 Ω 且 Rf = 100 Ω。

    仿真得出的理论电源电流为27.17 mA× 3 = 81.51 mA、

    接近于我观察到的100 mA 值。

    该仿真还表明、除非电源轨从±14V 变为±5V、否则降低 Rg 和 Rf 对功率耗散几乎没有影响

    1.  

    RG = 499 Ω、RF = 100 Ω、Vcc = 14V、Vee =-14V

    • I_Vcc =-16.17 mA、I_Vee = 11 mA、功率耗散= 366.38mW

    2.

    RG = 5 kΩ、RF = 1 kΩ、Vcc = 14V、Vee =-14V

    • I_Vcc =-11.52 mA、I_Vee = 11 mA、功率耗散= 315.28mW

    3.  

    RG = 5 kΩ、RF = 1 kΩ、Vcc = 5V、Vee =-5V

    • I_Vcc =-11.52 mA、I_Vee = 11 mA、功率耗散= 112.6mW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    感谢您提供有关系统中 THS2630s 的最新详细信息。

    让我看一下是否可以模拟任何改进。   

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    在电路板设计中、是否有用于 GND 和电源的大铜平面?  由于 DGN 有一个散热焊盘、因此需要将它连接到能够更好散热的电源。  在原理图中、这个是 V+、但在实践中、具有更多铜的电源可能更好。  GND 也是一个选项。

    此致!

    ALEC