This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901B-Q1:如何计算 LM2901BQPWRQ1的结温

Guru**** 1839620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1420417/lm2901b-q1-how-to-calculate-junction-temperature-of-lm2901bqpwrq1

器件型号:LM2901B-Q1

工具与软件:

您好!

对于 四路汽车比较器 LM2901BQPWRQ1、如何计算功率耗散和结温?

是否需要计算每个比较器(Vcc x 输出电流)然后将其相加?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件的内部功耗为 ICC×VCC + IO1  ×VO1 + IO2 ×VO2 + IO3 ×VO3 + IO4 ×VO4。 有关输出电流和电压之间的关系、请参阅图6-19…6-22。 在大多数情况下、输出电压非常低、因此功率耗散无关紧要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯、

    我需要确认 Icc =比较器的电源电流

    IOx =每个比较器的输出电流

    Vox = 每个比较器的输出电压

    您能确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。