This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA143:增益

Guru**** 2670055 points

Other Parts Discussed in Thread: INA143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1420334/ina143-gain

器件型号:INA143

工具与软件:

主题:
INA143
发件人:
Jack Frost - Summit 产品
日期:
2024年10月1日、上午11:53
收件人:
"Featherstone, Chris"

如果我正确的话、这个电路应该有一个100的增益(2级)。 我在做什么错?

在 U2上测量的电压为:

引脚电压             

                1mV

 2               0.9mV

 3               2.7mV

 42mV                

 5               2.71V

 6              2.71V

 7              4.99V

 8              常闭

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jack:  

    我刚刚通过电子邮件向您发送了有关这方面的信息。 如果您愿意、我们可以继续使用电子邮件。 我现在暂停这个帖子。  

    此致、  

    Chris Featherstone