This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6301:为数千英尺双绞线选择线路驱动器

Guru**** 2868190 points

Other Parts Discussed in Thread: THS6232, THS6301, DRV135, THS6222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1420985/ths6301-line-driver-selection-for-thousands-of-feet-of-twisted-pair

器件型号:THS6301
主题中讨论的其他器件: DRV135THS6222、THS6232

工具与软件:

我需要通过数千英尺的非屏蔽双绞线电缆(大约200Ohm 差分阻抗)驱动1kHz 调制正弦波。 此输入信号为共模信号、而不是音频信号。 我很关心如何选择一种能够处理电缆上诸如闪电、短路、ESD 或电缆断开反冲等恶劣条件的解决方案。 您认为像 THS6301这样的器件适合吗?或者我应该看到像 DRV135平衡线路驱动器这样的器件吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    如果信号需求不同、THS6301是电线电缆驱动的理想选择。  我想确认您将 UTP 电缆的两根导线用作差分信号?  THS630x 系列器件在数据表中详细介绍了如何添加浪涌保护功能。   

    我们还具有用于电力线通信的差动线路驱动器、例如 THS6222和 THS6232。  这两种器件都要进行浪涌测试、并具有带外抑制(信号带和噪声带之间以 dBc 为单位的差异的规格)的之前/之后图。

    THS6232可能是您设计中一个不错的选择;您可以并联多个器件以驱动更大的差分负载、或提供更大的输出电流驱动(即距离)。  凭借更高的电源电压额定值、THS6232还允许更大的输出摆幅、从而提高 SNR。

    您能否共享系统的方框图或电路表示?  我很好奇、是否需要在您的线路驱动器放大器和电缆之间使用变压器或其他形式的耦合。  我可以帮助编写设计说明、或在您对系统有所了解后进行审阅。

    此致!

    ALEC