This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA310A:RESET 引脚输入电流

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1420388/ina310a-reset-pin-input-current

器件型号:INA310A

工具与软件:

你(们)好

RESET 引脚的输入电流是多少?
我在数据表(SBOSA86)中找不到任何这方面的信息。

日本备忘录

RESETピンの入力電流は何Aでしょうか?μ A
データシート(SBOSA86)に記載が見あたりませんでした。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /RESET 引脚 MΩ 内部2M Ω 下拉电阻器、因此最大电流约为10 µA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Yohei-San、

    Clemens 正确、有一个2MΩ Ω 内部下拉电阻。 作为参考、在数据表中、可以在电气特性表下的注释中找到该信息:

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens、

    除了下拉电阻器之外、没有电流流经任何其他器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    会有一些泄漏电流、但仅当其电流较大时、下拉电阻才有效。 因此、对于低输入、泄漏电流远小于10 µA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯。