This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2325:端接未使用的运算放大器

Guru**** 2855150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1420902/opa2325-terminating-an-unused-opamp

器件型号:OPA2325

工具与软件:

尊敬的团队:

我之前在  TI 讨论过有关未使用的运算放大器端接的这篇文章。 也就是说、当运算放大器是单电源时、您可以使用下图中给出的端接。

图1:

分离电源轨(假设为对称)工作时、您可以使用中给出的端接

图2

我的问题是关于双电源供电。

当双电源不相等时、让 V+为15V、V-为-13.5V。 在这种情况下、哪种端接方案是好的?

我相信在这情况下、图1所载的终止计划是好的、因为它会减少

运算放大器从电源消耗的电流。 如果我错了、请更正我

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    未使用的运算放大器偏置背后的完整理念是确保不会超出输入共模(Vcm)和输出电压(Vout)线性范围。 当您确保 Vcm=Vout= Vs=/2 (1/2 Vs)和上面写法中所述的方案完全做到了这一点时、通常就是这种情况。  有关更多详细信息、请阅读以下文章: e2e.ti.com/.../the-unused-op-amp-what-to-do