This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4863:can##39;t 找到输入电容值

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4863

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1420510/opa4863-can-t-find-input-capacitance-values

器件型号:OPA4863

工具与软件:

我将使用 OPA4863运算放大器制作一个 TIA。 我需要使用共模和差分电容值来确定反馈电阻器的合适电容值。 遗憾的是、数据表未明确提及这些电容值。 我还研究了 TI 其他运算放大器的数据表、他们似乎也没有提到这些值。 是否有办法确定或估算 OPA4863的这些电容值? 如果无法直接获得、是否有建议的方法或计算方法来估算这些值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rishabh:

    您可以在 OPAx863数据表电气特性部分的输入表中找到共模和差分阻抗值:

    pF 中列出了电容值。  我们没有指定单独的电阻和电容值、因为我们将它们一起包含在"输入阻抗"值中。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishabh:

    您可以看看我们开发的工具:  Analog Circuit Design Studio("跨阻放大器"工具)中、其中运算放大器的输入电容器(C_cm + C_dm)集成在工具中、您可以在工具的"OpAmp Specifications"选项卡(位于名称 C_AMP 下)中看到该参数。

    谢谢

    Aditya Gosavi