This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM124:PN LM124J/883是与 PN LM124J/883/MABI 相似还是相同?

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1420623/lm124-is-pn-lm124j-883-similar-or-identical-to-pn-lm124j-883-mabi

工具与软件:

根据线程标题;我们有一个正在修复的旧组件、该组件具有 PN LM124J/883/MABI、但难以获得该 PN。 PN LM124J/883是否是/MABI PN 的合适替代器件、或者我们是否需要改用其他线路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我正在尝试找出 MABI 后缀和非 MABI 后缀之间的差异。 通常这些后缀上的差异有一定的意义、但我找不到专门引用 MABI 后缀的旧数据表。 在电气方面、这两个器件的行为应该相似、但这两个器件之间可能存在一些材料或测试差异。

    我已联系内部询问这两种器件之间的材料差异。

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jerry。 我认为会有一些差异,希望它是次要/非功能性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    该后缀对应于内部测试后缀。 我认为区别在于对样本进行提取、以执行老化点检测。 德州仪器(TI)收购 National Instruments 后、如果规范不要求、老化在很大程度上已从生产流程中消除。

    我认为 LM124J/883应该是等效的。

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了、谢谢 Jerry。