This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3062:与设计相关

Guru**** 2794955 points

Other Parts Discussed in Thread: MC79L, UCC384, TPSM63603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1409712/ths3062-design-related

器件型号:THS3062
主题中讨论的其他器件:UCC384、MC79L、 TPSM63603

工具与软件:

如何设置负电源?  

THS3062EVM (TI.com)

在上面的评估板中、我们可以看到在运算放大器的正负电源中使用香蕉插孔连接器。

但您可以建议一些其他选项、而不是连接器配置。

如何使用+12V、为板载运算放大器提供-12V 电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishnupriya、

     感谢您使用我们的 EVM。 如在中所示、您需要另外连接到 Vs-、这不是电路板上标记为 J7的香蕉插孔连接器、例如测试点? 或者您没有用于-12V 的其他电源?  

    谢谢!

    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、我的问题是如何在我的电路板中生成-12V、您能分享一些德州仪器(TI)的器件型号、用于生成输入电压为+12V 且额定电流大于1A 的-12V 稳压器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishnupriya、

      我查看了我们的 LDO 稳压器、我认为 MC79L 或 UCC384可能是不错的选择。 我未列出其他高输出电流稳压器、但如果系统中需要的话、您可以查看 此处链接的这个高输出电流稳压器列表

     我不是该团队的成员、因此我不确定这些产品是否适合您。 我会将该主题从高速放大器移至 LDO 组、他们会很快给您提供更好的建议。

    谢谢!
    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnupriya:

    请确认您有+12V、并且您希望生成-12V? 如果是、则这是一个开关转换器、而不是线性稳压器。 我们有许多开关转换器选项、我可以重定向到正确的工程师以获取进一步的支持。

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    是的、我想知道如何从+12V 生成-12V。 提供相应的器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    电流电平是多少? 该器件可支持的最大输入电压是多少? 我理解12Vin、我猜这是标称值  

    谢谢!

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tahar:

    我们将从+12V 转换为-12V、额定电流为1A 或更高。 最大输入电压可以是任何高于12V 的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    超过24V 的 VIN 到 VOUT 转换将属于 WVIN 团队。 如果他们可以提供任何建议、我会将该主题分配给他们

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议使用 TPSM63603。 还有其他一些也可以正常工作的模型。

    使用本应用手册作为反相降压设计的指南: https://www.ti.com/lit/an/snva856b/snva856b.pdf

    此致、

    Ridge