This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM339:请帮助查看 PCN 后器件的 sch

Guru**** 2693325 points

Other Parts Discussed in Thread: LM339, LM239, LM339B, LM239A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1416417/lm339-please-help-to-review-the-sch-with-post-pcn-device

器件型号:LM339
主题中讨论的其他器件: LM239、、 LM239A

工具与软件:

大家好、团队成员:

最近、我们为 LM339发送了 PCN: e2e.ti.com/.../LM239ADR_5F00_Rbull_5F00_PCN_5F00_20231219002_5F00_1_5F00_Change_5F00_Notification.doce2e.ti.com/.../LM239DR_5F00_PCN20231016006.1_5F00_Change_5F00_Notification.doce2e.ti.com/.../LM339DR_5F00_PCN20231016006.1_5F00_Change_5F00_Notification.doc。CTM 正在测试 PCN 后的器件、看看 PCN 是否会影响其设计。 为了帮助他们进行测试、 您能否帮助查看以下 sch 并提供这些 sch 是否会受 PCN 影响的建议?

通道1:

SCH2:

原理图3:

BRS、

Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 LM339比较器应用设计指南第3节

    四通道器件(LM339/LM239)不会改变其行为、即使两个输入都超过有效输入电压范围时也不会改变。

    但是、如果您希望使用 LM339B、这可能很重要。 请在原理图1/2中指定比较器的电源、并在所有原理图中指定输入电压范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rannie、您好!

    如 Clemens 所述、请介绍预期输入电压电平(即:BUSP_COM、INV_x、Flycap)。

    LM339系列输入范围限制为 Vcc-2V。 第一个原理图(U21B)的电源电压未知。 电源电压必须大于2.67V+2V=4.67V (5V)。 如果小于5V、则由于"两个输入都超过"的行为(应用手册的第5.8节)、PCN 器件可能存在差异。

    此外、我们不建议在施加迟滞时向同相节点添加电容(C196)。 电容很小(220pF)、可能不会导致任何问题(假设其用于 EMI 滤波)、但需要引起您的注意(应用手册第5.11节)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Paul 和 Clemens、

    感谢您的澄清、我将让 CTM 检查它们的输入电压范围、看看输入范围是否超出 Vcom 范围(V-~V+-2V)。  BTW、我想再次与您确认一下:输入电压是在反相和同相输入端子上测得的值、对吗? 该电压应在共模电压范围内。

    四通道器件(LM339/LM239)不会改变其行为、即使两个输入都超过有效输入电压范围也不例外。

    CTM 正在使用 LM239 A 如何处理 LM239的行为 A

    BRS、

    Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、输入电压是任何输入引脚的电压。

    LM239A 是 LM239的一个更好选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rannie:

    如有任何其他更新、请回复此帖子。