This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP2012QML-SP:LMP2012电源最大额定值故障模式。

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP2012, LMP2012QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1418457/lmp2012qml-sp-lmp2012-supply-max-rating-failure-mode

器件型号:LMP2012QML-SP
Thread 中讨论的其他器件:LMP2012

工具与软件:

您好!

我使用 LMP2012、当电源电压达到或高于最大额定值5、8Vting 时、我们是否知道输出电平下的故障模式是什么?

THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrice:  

    Unknown 说:
    当电源达到或高于最大额定值5、8V ting 时、输出电平的故障模式是什么?

    如果 LMP2012QML-SP的输出电压超过5.8Vdc。 ABS 最大值 运算放大器可能无法正常工作。 我们将其称为 EIPD (电感式物理 损坏)、运算放大器可能会出现故障。 故障模式是输出端的过压。  

    由于这是 CMOS 器件、因此如果此类事件在应用中发生、您需要在输出端实施过压和过流保护。  

    下面是一个放大器输出端的过压和过流故障保护示例。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我看到电源受到齐纳二极管 D1的钳位(正如您提到的过压保护)。 您的 skim 似乎更与保护 aginstation 峰值或快速瞬变有关。 如果选择的齐纳曲线在温度超过5.8V 时缓慢漂移,会发生什么情况? 这是同一个答案吗?

    此5.8V 直流电压的裕度是多少?

    Patrice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrice:  

    此5.8V 直流电压的利润是多少?

    5.8Vdc 是绝对最大额定值;它不使用绝对最大值的+/-裕度 单价。    

    在 LMP2012QML-SP数据表中的2.7Vdc 和5.0Vdc 条件下测试了典型工作电压。 因此、典型的电源轨应为来自 LDO 的5.0Vdc。 LDO 的电压范围通常为5.0Vdc±(2到5)%。 在最坏的情况下、在负载和过热条件下、%负载调整率通常小于5Vdc±10%。 因此、对于标称运行、LDO 的电压调节处于5.8Vdc 的绝对最大额定值范围内。   

    [quote userid="624783" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1418457/lmp2012qml-sp-lmp2012-supply-max-rating-failure-mode 我们是否知道当电源达到或高于最大额定值5、8V ting 时输出电平的故障模式是什么?

     如果超过以下任何参数或者遇到异常运行条件、则可能会发生 LMP2012QML-SP 的故障模式。

    下图展示了一个典型的运算放大器输出过压和过流保护(如果运算放大器的输出终端有可能受到异常操作事件/条件的影响)。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrice:  

    我将关闭该查询。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond