This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330:最大 ADC 分辨率

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3330, ADS127L18, AMC3330-Q1, ADS127L11, ADS127L21, ADS124S06, ADS122U04, ISOW7821, TPS7A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1418530/amc3330-maximum-adc-resolution

器件型号:AMC3330
主题中讨论的其他器件: ADS127L18、 ADS127L11、 ADS127L21、 ADS124S06、ADS122U04、 ISOW7821、 TPS7A20

工具与软件:

您好、TI 团队

我们想使用 AMC3330 (-Q1)将我们的10个-20mA 电流环路相互隔离。 作为 ADC、我们计划使用 ADS127L18的2个滤除50/60Hz 噪声。 我对这两款器件都进行了评估板、并将其连接起来进行一些测试、但我不确定结果。 通过在没有温度的情况下进行两点校准、将 AMC3330与 ADS127L18搭配使用、我可以实现的最大分辨率是多少? 温度范围为0 -60°C。

提前感谢您!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theo:

    我希望分辨率会受到 AMC3330-Q1噪声的限制、因为 ADS127L18是一款非常精确的数据转换器。  

    在准确性方面、此 Excel 计算器可用于 AMC3330-Q1: https://www.ti.com/lit/zip/sbar013

    可使用该工具估算 ADS127L11的精度、该器件可能是距离 L18最近的器件: https://dev.ti.com/gallery/view/PADC/PADC_Design_Calculator_Tool ver/1.20.0/

    我确信精密数据转换器团队计划在器件发布且规格最终确定后更新此计算器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander

    我对 ADS127L18进行了一些新的测试、似乎会激活诊断功能(CRCS...) 的 EVM 工具无法正常工作、这是主要问题。 将它们关闭后、我得到了大约18位的无噪声数据。 我认为50/60Hz sinc3滤波器可消除 AMC3330的大多数噪声。 根据 Excel 文档、 AMC3330作为电流感应放大器时、我得到了0.03%的典型误差和0.16%的最大误差。 增益随温度变化的漂移似乎是此处的主要问题。 是否有其他更精确的解决方案可通过隔离获得模拟值? 我们需要至少0%、1%(它可以是单向的)。 或者、我是否需要隔离整个 ADC 以实现如此高的精度? 我讲授的是使用 ADS127L21的解决方案、但它会更加昂贵、并且需要更多的空间!

    提前感谢您!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Theo:

    为了显著提高精度、我建议对每个4个-20mA 输入使用单通道 ADC、并利用数字隔离器进行隔离。  然后、您将能够获得 ADC 的精度、而不会出现额外的信号链误差。

    ADS122U04具有非常好的直流规格: 最大增益漂移为2ppm/C、最大偏移漂移为0.6uV/C。  在以20sps 运行时、您将获得50Hz 和60Hz 噪声抑制以及近18b 的无噪声分辨率。  如果您需要较低的噪声、则可以使用其他单通道 ADC 选项、例如 ADS124S06、该选项的成本稍高、可实现更接近20b 的无噪声分辨率。

    使用集成电源配对使用 ISOW7821双通道隔离器将提供类似的解决方案尺寸、并且8通道(8个 ADS122U04和8个 ISOW7821)与1个 ADS127L18和8个 AMC3330的成本非常接近。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Keith

    该 ADC (ADS122U04)看起来非常完美、因为我们一开始的目标是整体精度达到0.01%。

    我完成了设计。 如果电路正常、您能否提供简短的反馈?! (请忽略200欧姆分流器。 我们仍然需要弄清楚我们将使用什么)。

    感谢大家的帮助。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Theo:

    我查看了您的原理图;所有器件引脚排列都正确。  我只有几个评论。

     对于 LDO、建议使用 TPS7A20。  这些是成本非常低的 LDO、可提供非常高的 PSRR、这将清除 ISOW 器件产生的任何开关噪声。

    2. 由于您未使用 ADS122U04上的 GPIO 引脚1和2、因此这些引脚将始终默认为输入。  在这种情况下、您应该将这些引脚连接到 DVDD 或 DGND、而不是保持悬空。

    此致、
    Keith