This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA541:70V 和80V 的正确最大电源电压是多少。 并且需要 TSV 提示

Guru**** 2812785 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1420838/opa541-what-is-the-correct-max-supply-voltage-both-70v-and-80v-and-a-tsv-tip-needed

器件型号:OPA541

工具与软件:

您好、TI:

我需要 OPA541的正确电源电压。 我们目前使用的是带有+/-36V 电源的 OPA541APG3、它运行良好、但现在似乎已经过时了。 根据 www.ti.com、可用的 OPA541AP 的双向最大电源电压仅为70V、但您的数据表仍显示为80V?  

如果当前 OPA541AP 的最大电压为70V、则必须重新设计电机控制器。 哪个值正确?

当电源电压在 OPA541APG3的最大值的2-3伏范围内时、我需要有关 TSV 的建议、请参阅下面的 D30/D29。

在原理图中、-VDC 约为-35.5V、+VDC 约为+35.5V。 由于分解在40至44.2V 范围内、TSV 是否仍然相关?

 

如果必须更改为 OPA541AP、 - VDC/+VDC 可以修整为33.0V、然后选择关断电压为 33.5V 的 TSV。

非常感谢您的建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    如果当前 tsv 的最高电压为70V、我们必须重新设计电机控制器。 哪个值正确?[/QUOT]

    最大 推荐的单电源轨为80Vdc。 如果您的电流电压轨70V 满足输出摆幅要求、我建议您继续使用此配置。 如果是对称双电源轨、它可以由高达±40Vdc 的电压供电。 您可以使用非对称电源轨以及(+Vs -(-Vs))≤80Vdc。

    电压轨越高、OPA541的功耗就越高。 根据应用选择电源轨时、请考虑 SOA。 |Vs - Vo|是指电源电压和放大器输出之间的电压差值、该值越小、则根据给定时间的拉电流或灌电流、降低 OPA541 NPN 输出级的功率耗散。  

    [报价 userid="625596" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1420838/opa541-what-is-the-correct-max-supply-voltage-both-70v-and-80v-and-a-vdc-tip-need"] tsv 在原理图中-vdc 约为-35.5V、+vdc 约为+35.5V。 由于分解在40至44.2V 范围内、TSV 是否仍然相关?

    假设 双电源轨为±35.5Vdc、应针对80Vmax_dc - 35.5Vdc 或 ±44.5Vdc 选择 TVS 的最大击穿电压。 因此、如果电源轨存在过压或瞬态事件、则可以使用<44.5V 的 TVS。 击穿电压为40V 的 TVS 将很好。  TVS 的钳位电压低于80V、例如~75V 范围。  

    此处介绍了针对功率放大器输出级的典型过压和过流保护。 D1、D2和 D3是过流保护功能、用于将过流引向电源轨、而 D1提供通向 GND 的电流路径。 通常、电源无法灌入电流。 是的、如果瞬态事件的电压高于电源电压、D1也可以钳制过压。  

    对于电机应用、我强烈建议将 TVS 放置在 OPA541的输出端。 TVS 用于钳制输出端的过压和瞬态电压尖峰。 TVS 可以保护 OPA541的输出级免受瞬态和/或过压事件的影响。  

    如果过压是单向的、则可使用以下 TVS。 OPA541的输出可能是双向的、那么您需要上面原理图中所示的双向 TVS。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tvs3300.pdf

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢雷蒙德的详细回答。 现在我知道该怎么做。

    此致/Martin