This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6554:LMH6554的 VCM 引脚支持

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551, LMH6554

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1418810/lmh6554-support-on-vcm-pin-of-lmh6554

器件型号:LMH6554
主题中讨论的其他器件:THS4551

工具与软件:

您好!

我们将使用 LMH6554LE 差分放大器、它作为 ADC 的输入。 放大器的引脚2 VCM 直接与 AGND 相连。 我们是否需要 VCM 引脚上有任何0欧姆电阻器用于调试目的? 如果是、电阻器的电流和功率是多少? 我已附加图像 FYR。 请检查并告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Narender:

     您要驱动的 ADC 的输入共模电压是多少? 这决定了您需要设置 VOCM 引脚电压。 如果它是0V 接地、则直接将引脚设置到接地很好(假设这是处于最佳/正确 PCB 布局上的干净、无噪声模拟接地平面/连接)。 您还可以将该引脚悬空或设置为接地的去耦电容器(以减少该引脚上的噪声)、因为放大器在内部具有从电源到 Vocm 的内部电压电阻分压器。 这会自动将 Vocm 设置为1/2 Vs、在您的情况下、由于您使用的是+2.5V 和-2.5V、因此该值为0V。 1/2 Vs 将为您提供最佳的失真性能。  

     我们通常使用 DNP 两个电阻器、作为去耦电容器或测试点的分压器、以便能够在测试/调试期间将 VOCM 引脚设置为其他电压。 与 THS4551 EVM 中的完成方式类似:

     如果您没有布板空间、或者这将用作最终产品、我们只建议将去耦电容器接地、类似此图中所示:

    谢谢!
    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    是的、我们的 VOCM 为0V.PFA 附加图像请检查它在 VCM 引脚上的连接是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Narender:

     是的、正确!

    谢谢!

    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sima、

    您能否查看所连接的电路? 这2个通道的输出馈送到 ADC 2通道输入。

     

    我们要求 LMH6554的环路滤波器满足

    通带频率:15MHz 场效应晶体管(- 750MHz)
    750MHz 的高抗扰度和1.8GHz 下的更高隔离度

     

    请注意 L1-L4、L19-L22将更改为 Murata LQG15WH12NG02D  

     

    e2e.ti.com/.../Analogue-Section.pdf