This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA552:最大部件高度

Guru**** 2823075 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1421069/opa552-maximum-part-height

器件型号:OPA552

工具与软件:

数据表机械尺寸未显示 KTW 封装类型的最大高度。 我想知道由于公差可能出现的最大产品高度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    Unknown 说:
    我想知道由于公差可能产生的最大部件高度。

    OPA552 KTW 封装的 高度为4.32mm (min)至4.65mm (max)。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond