This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA819:对增益电阻器使用 Digi-Pot

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: INA819, PGA855, TMUX1109

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1419782/ina819-using-digi-pot-for-gain-resistor

器件型号:INA819
Thread 中讨论的其他器件: PGA855

工具与软件:

您好!

我正在考虑使用 AD5272 1%数字变阻器在10-30之间调整 INA819的增益。

我 注意到  AD5272的输入泄漏电流为~50nA。  这会对 INA819的增益设定点产生多大的影响?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、流经 RG 的电流为(+IN−−IN)/RG。 额外的50nA 泄漏电流会导致50nA×RG 的输入失调电压误差

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!  

    我已经通过添加寄生效应粗略地检查了一下 INA。 您将面临的最大问题是由于 Rg 引脚上添加了电容而导致的不稳定。 假设在90pF 和低增益的最坏情况下、我可以看到20dB 的增益产生明显的过冲。

    这通过将输出级运行10mV 来得到确认。  

    即使一条腿上的90pF 电容仍然是这种情况。  

    可在此处找到另一种方法:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1198721/ina849-programmable-gain-circuit/4519597

    仪表放大器的 RG 引脚对寄生电容非常敏感。 因此、我们建议在布局中将增益电阻器放置在尽可能靠近 Rg 引脚的位置、以更大限度地减小寄生电容。

    或者、您可以考虑使用我们的 PGA 器件之一实现可编程增益放大、例如 PGA855。  

    TINA 仿真:

    e2e.ti.com/.../INA819-Gain.TSC

    此致、

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以跟进 Clemens 的回应。 我看到他提到的额外偏移。 这将是泄漏电流的影响。 请参见下文。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细答复。 您发送的链接非常好。

    我的应用是用于0.1-10kHz 之间的双极方波、然后进行整流并低通滤波至直流。

    我的最新版本使用1/2的 TMUX1109将四个 RG 电阻器中的一个复用 。 我更新了 TINA 仿真。 非常感谢您的想法。

    e2e.ti.com/.../INA819-Gain_5F00_TMUX1109.TSC

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:  

    运行运行运行运行运行输出级的10mV 阶跃响应、我看到一个没有振铃的小过冲、这表明此设置是稳定的。 布局对于更大限度地减少 PCB 导致增加的任何寄生电容也很重要。   

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris。 我想使用真实的电路在工作台上复制这个10mV 阶跃响应测试。 您是否有任何应用手册介绍了该器件的测试设置? 我感应到这是微妙的、很难正确。