This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA220:与原理图设计相关

Guru**** 2872490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1420722/ina220-schematic-design-related

器件型号:INA220

工具与软件:

1.此设计是否能正常工作,请确认。

 1个高频0.1uf 电容是否足以满足 VS 电源引脚的要求、对吧?

3.我们要尝试在 VBus 引脚和 GND 上测量0.8V 电压、这样可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    Unknown 说:
    此设计是否可行、请确认。

    是的、您的原理图看起来不错。 数据表规格在 Vbus 引脚上提供了-0.3V 至26V 的绝对最大值范围、因此0.8V 应能正常工作。  

    一个高频0.1uf 电容是否足以应对 Vs 电源引脚、对吗?

    是的、这就足够了。

    我在原理图中没有看到分流电阻器、我假设它符合数据表中提到的规格。

    此致!
    Mallika Senthil