This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA330:TI-84计算器

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1420723/opa330-ti-84-calculator

器件型号:OPA330

工具与软件:

大家好、我想报告我购买的 TI-84计算器的一个问题、但它似乎无法正常使用 、因为当我插入充电器时、它不断弹出一个屏幕、显示"Validating OS、Calculator will restart when validation complete"、所以我想知道这是电池问题还是只是产品无法正常工作。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个精密放大器论坛。  请将您的问题转移到 TI-84支持部门。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请点击以下链接:

    education.ti.com/.../40446