This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA350:真正的 GND 输出技术

Guru**** 2523000 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA863A, OPA350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1421455/opa350-true-gnd-output-technique

器件型号:OPA350
主题中讨论的其他器件:OPA863A

工具与软件:

大家好、我想将 TIDU018中介绍的技术应用于单电源运算放大器上的真 GND 输出、

但它似乎与 CMOS AB 类输出级相关:

我的问题是:对于实际的 TI 运算放大器系列、我可以应用该技术吗? 应用是用于直流信号的单电源、单位增益 ADC 缓冲器。

祝您周末愉快!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用任何轨到轨运算放大器。 第3.1节介绍了如何选择合适的电阻器。

    (为什么选择 OPA350? 使用 OPA863A 这样的10V 运算放大器可以更简单、也可以节省功耗。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    有时、我想问自己为什么 TI 拥有如此庞大且包含数百个基准的运算放大器产品系列(直至找到最佳匹配项)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 OPA350 的主要原因是需要直接驱动(没有串联输出电阻器)很大的电容负载(CL>1uF);这通常是驱动 ADC 基准引脚所必需的、但也是轨分离器等其他应用所必需的。