This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA857:平衡光电二极管配置

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA857, OPA855, OPA856

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1421321/opa857-balanced-photodiode-configuration

器件型号:OPA857
Thread 中讨论的其他器件: OPA855、 OPA856

工具与软件:

尊敬的专家:

我想知道如果 OPA857连接到平衡型光电二极管配置、会发生什么情况。 这意味着 OPA857将从平衡光电二极管中汲取灌电流和拉电流。 我需要在将电流连接到 ADC 之前对其进行放大。

此致、

Josel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josel:

    该器件应该可以从平衡光电二极管灌入电流。 该问题会向光电二极管提供拉电流。 这是因为该器件配置为具有电源电压的5/9的固定输出基准电压。 这意味着输出没有太多的上摆余量、这是拉电流时需要的。 该器件旨在从光电二极管灌入电流。 我们提供 OPA855和 OPA856等器件、这些器件可以用作 TIA、并且比集成式 OPA857更加通用。

    此致、

    Ignacio