This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM193QML:Q THA 顶部标记

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1421801/lm193qml-q-tha-top-marking

器件型号:LM193QML

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户从德州仪器(TI)采购了 P/N:LM193J/883、根据数据表、正文标识应为 LM193J/883 Q ACO、但器件型号为 LM193J/883 Q THA。

请提供建议

此致、  

Joselito Go
德州仪器(TI)客户支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表允许">T"。 这是指这两个文字符号、还是后跟未指定字母的"T"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joselito、

    "ACO"或"THA"是组装/测试地点代码。 ">T 是测试站点的代码。 这列于包装标签的"(22L)"字段中。

    ACO 是马六甲-主要站点。

    Tha 可能是一个子连接-我们需要日期代码来查找站点(我们通常不会披露子连接)。

    这两个标记均为有效标记。