This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA4230:INA4230失调电压校准

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: INA4230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1421446/ina4230-ina4230-offset-voltage-calibration

器件型号:INA4230

工具与软件:

INA4230的所有四个电流感应通道是否共用一个差分放大器? 如果是、是否可以通过测量单个通道的失调电压(即将备用通道的电流检测引脚短接在一起并测量失调电压)来估算所有通道的失调电压?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    是的、输入通道使用相同的 ADC、因此如果您计划测量一个通道的偏移来估算其他通道的偏移、也可以。

    此致、

    Mitch