This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA823:未上电时的输入行为

Guru**** 2823155 points

Other Parts Discussed in Thread: INA823, INA826S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1421776/ina823-input-behaviour-when-unpowered

器件型号:INA823
Thread 中讨论的其他器件: INA826S

工具与软件:

我想使用 INA823监测所连接电池的电压。
如果整个电路被断电、到电池的连接仍然存在、因此电路在-IN 时为0V、在+IN 时为3.7V。
这通常会导致一些电流从+IN 流向 V+、从而对整个电路进行反向供电、我需要避免这种情况、
但主要的问题是: 在电路断电时、这些过压 FET 是否关断、从而阻止+IN 和-IN 处的电流(如果在±5V 范围内)?
我在附件中附上了有关外部和内部电路大致外观的图片:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有断开输入的开关。

    为了防止这种电流流动、请使用具有关断功能的器件、例如 INA826S、并保持通电。 或者、在 INA 前面放置一个开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了 Clemens 的答案外、过压保护 FET 实际上是电压控制电阻器、当输入驱动到高于或低于 INA823轨(电源)时、可将电流限制在-4mA 左右。