This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904-N:LM2904-N SPICE 模型

Guru**** 2553270 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2904, LM2904-N, LM2904B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1420606/lm2904-n-lm2904-n-spice-model

器件型号:LM2904-N
主题中讨论的其他器件:LM2904、、 LM2904B

工具与软件:

您好!

我看到只有 LM2904 SPICE 模型可用、即使在 LM2904-N 部分中也是如此、但这是不正确的、因为许多功能都 不同。

那么、您能否提供 LM2904-N SPICE 模型或至少指示如何更改摆幅电压?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregoire、

    您是否希望对相对于输出电流 V-的输出摆幅进行仿真(数据表中的图6-11)?

    我认为旧型号不包含这些信息。

    您在寻找模型时有什么不同?

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、感谢您的答复。

    我不想具体模拟该部分的模型、但想模拟数据表中描述的相同行为。

    如果我采用 LM2904模型、那么输出摆幅就不能代表 LM2904-N 器件。

    示例:

    LM2904正电源轨的电源轨的电压输出摆幅(A ORB)约为1.5V

    LM2904-N 的电压输出摆幅介于5和100mV 之间。

    所以,很明显, SPICE 模型应该是不同的!

    如果 LM2904-N SPICE 模型不存在、我建议将 LM2904现有的 SPICE 模型修改为至少具有与 LM2904-N 相同的输出摆幅

    那么、TI 是否可以提供 LM2904-N SPICE 模型?

    或者、TI 可以建议如何修改 LM2904输出摆幅 SPICE 模型吗?

    注意:在模型中、写入的内容是"输出电压摆幅与输出电流(Vo)"、因此我想 可以进行修改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些器件的指定测试条件不同。 实际行为将非常相似。

    有关更多详细信息、请参阅 应用设计指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gregoire、

    LM2904和 LM2904-N 具有类似的输出级结构、使用恒定电流阱实现接近轨输出、可在极轻的负载下将输出拉至低电平。 下面是左侧的 LM2904-N 和右侧的 LM2904B。

    这些设计非常相似、并且会具有非常类似的行为、由于恒流灌电流驱动器的强度增加、LM2904B 能够摆动到更接近 V-的位置、以便负载稍微重一些。

    虽然数据表中的输出电压摆幅规格不同、但这两个器件的基本功能非常相似。 虽然理论上说 LM2904-N 比 LM2904B 功能更强大、但实际上 LM2904B 数据表只是更详细地介绍了输出级的工作区域、而 LM2904-N 数据表只是提供了运行环节。

    LM2904-N:

    LM2904B:

    此致!
    Jerry