This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1351:AMC1351的增益变化

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1421277/amc1351-gain-variation-for-amc1351

器件型号:AMC1351

工具与软件:

嗨、放大器团队:

我有一位客户正在 为一个新项目评估 AMC1351、我们希望能够更好地了解增益的变化。

在数据表中、标称增益的典型值为0.4V/V、但 没有与其关联的最小值或最大值。 是否应该使用 eg (增益误差)来估算标称增益的最小值和最大值? (即25°C 时为0.4V/V +/- 0.2%、或者这是不正确的解释?

非常感谢您在这方面提供的任何指导!

-Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    感谢您的提问。 是的、您的理解是正确的。 通常、增益将为0.4V +/- 0.05%、其中0.05%以 FSR 为单位。 在25°C 下、最大值为0.4V +/- 0.2%。 增益的变化指定为增益漂移、表示为 ppm/C  可以通过将漂移与针对室温计算的增益误差值相加来计算任何温度下的实际增益误差。

    我可以问谁是客户、他们的应用是什么吗?

    此致、

    EVA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Eva!

    我将继续将此信息传递给我的客户、并让他们直接在此处评论、并提出他们可能遇到的任何后续问题!

    -Matt

    PS -我将使用您询问的信息直接与您联系(在本主题的内部说明上)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来很棒、谢谢 Matt!

    -Eva.