This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901B-Q1:- Ta、绝对 最大值

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2901B-Q1, LM2903-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1422486/lm2901b-q1---ta-abs-max

器件型号:LM2901B-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM2903-Q1

工具与软件:

尊敬的所有人:

Tj、max<LM2901B-Q1条件(在数据表的绝对最大值部分中)是否足以保证150°C 2901B-Q1在安全条件下工作(无论 Ta 是多少)?

非常感谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    请参阅"绝对最大值"表中的注释1。

    "应力超出绝对最大额定值下所列的值可能会对器件造成永久损坏。 这就是压力
    额定值、这并不表示器件能够正常运行 这些条件或超出所示条件的任何其他条件
    建议运行条件。 长时间处于最大绝对额定情况下会影响器件
    可靠性"。

    我们没有说它将正常运行-只是它不会损坏。

    最高工作温度为125°C、因此我们指定在高达125°C 的温度下进行全面工作。

    150°C Abs Max 表明器件不会损坏、恢复到工作范围后会恢复。

    因此、在125°C 和150°C 之间运行需要自行承担风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接下来、如果您需要150°C 运行、LM2903-Q1的双路版本确实具有0级(150°C)(抱歉、四路版本没有)。