This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:LM358

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1422240/lm358-lm358

器件型号:LM358

工具与软件:

大家好、 团队成员:

我遇到了如下所示的电路。 您能否介绍一下电路?、为什么要使用此 LM358

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM358配置为比较器(具有正反馈)。 据我所见、这毫无意义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arjun,

    需要交换输入才能使该接地基准电源输出工作。

    LM358输出可能会振荡、因为输出电容在输出端和 IN-之间添加一个电容器 有助于稳定性。 R378不允许有太多的输出电流、 因此输出静态电流受限。 LM358不会在有源灌电流和有源灌电流之间快速切换、因此不是最佳选择。

    有关 LM358的所有信息、请参阅 [应用] LM324/LM358内核器件设计指南