This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:MPN 需要 EOL 年份:LM2904AVQDRQ1

Guru**** 2504875 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1420013/lm2904-need-a-eol-year-for-mpn-lm2904avqdrq1

器件型号:LM2904

工具与软件:

您好!

我们需要 此 MPN: LM2904AVQDRQ1的 EOL 年份和即将推出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    LM2904AVQDRQ1包含  LM2904、Q1、D 封装以及无法预见的低 Vos 很可能是数十年。

    我建议 改用该可订购器件型号 LM2904BAQDRQ1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复

    如果没有 EOL (LM2904AVQDRQ1)计划 、我们是否可以认为它在另外10年中处于激活状态  

    您能否介绍  LM2904AVQDRQ1和 LM2904BAQDRQ1之间的区别   参数中的任何主要变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Balaji

    是可能会认为 它在另一个10年内处于活动状态。 参数没有重大变化、这意味着正常运行中会发生什么。

    对于非正常运行情况、例如高于 VCM 范围的两个输入或低于 VCM 范围的任何输入、 LM2904AVQDRQ1的结果将比 LM2904BAQDRQ1的可变结果多。 "B"版本是较新的制造工艺、因此具有现代化优势。